Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Germany. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Enable high contrast mode

Bilgenwasserförderung

Manuelle und elektrische Bilgenpumpenlösungen für große und kleine Boote.

Was ist eine Bilgenpumpe und warum brauche ich eine? 

Ob aus einer Stopfbuchse der Propellerwelle, einem undichten Lichtfenster, losen Nähten in einem Holzboot, schmelzendem Eis aus einer Kühlbox oder vielen anderen Quellen, jedes Schiff hat unerwünschtes Wasser in der Bilge, das schnell ranzig wird. Wenn Sie große Mengen Wasser in der Bilge lassen, kann dies mehrere unerwünschte Auswirkungen auf Ihr Boot haben, einschließlich der Destabilisierung, des Hebens von verschüttetem Kraftstoff und der Verteilung über die gesamte Bilge (wo er unter anderem die Isolierung der elektrischen Leitungen angreifen kann) und der Förderung der Entwicklung von osmotischen Blasen in Glasfaserrümpfen. 

Um mit Bilgenwasser umzugehen, sind die meisten modernen Boote mit einem Pumpennetz ausgestattet, um das Wasser aus verschiedenen Taschen in der Bilge zu versorgen. Mit verschiedenen Arten von Bilgenpumpen, einschließlich elektrischer, manueller und motorgetriebener Lösungen, sind wir sicher, dass wir die richtige Bilgenpumpe für Ihre Bedürfnisse haben. 

Welche elektrische Bilgenpumpe ist am besten für mein Boot geeignet? 

Die Marken Jabsco und Rule von Xylem bieten drei verschiedene Arten von elektrischen Bilgenpumpenlösungen an: Tauchpumpen, flexible Laufradpumpen und Membranpumpen. 

Tauchfähige elektrische Pumpen im untersten Teil der Bilge 

Bei weitem die beliebteste Art von elektrischen Bilgenpumpen, tauchfähige Bilgenpumpen bieten sehr hohe Förderleistungen, sind kostengünstig, haben einen geringen Stromverbrauch und sind einfach zu installieren. Sie sind so konzipiert, dass sie in den untersten Teil der Bilge passen und erfordern nur Entladerohre und Stromversorgung. Allerdings nehmen die Durchflussraten mit steigender Förderhöhe ab. Prüfen Sie daher unsere empfohlenen maximalen Förderhöhen und vergrößern Sie im Zweifelsfall immer die Größe der Pumpe. 

Bilgenwasserförderung

Obwohl unsere Bilgenpumpen bis zu zwei Stunden trocken laufen können, kann die Lebensdauer der Pumpe verlängert werden, indem Trockenlauf vermieden wird, wann immer dies möglich ist. Alle tauchfähigen Bilgenpumpen können mit einem Schwimmer- oder Hydro-Luftschalter betrieben und außerhalb des Bilgenraums über eine Rule-Schalttafel ferngesteuert werden. 

Flexible Laufrad-Bilgenpumpen zur Schmutzbehandlung 

Flexible Laufradpumpen sind hervorragende Bilgenpumpen, vor allem aufgrund ihrer Fähigkeit, Bilgenrückstände ohne Schäden zu bewältigen. Flexible Laufradpumpen bieten auch die Vorteile eines guten Durchflusses, niedriger Kosten, geringer Größe und geringem Gewicht und sind einfach zu warten und zu warten. Die meisten flexiblen Laufradpumpen dürfen nicht trocken laufen, da dies das Laufrad beschädigen und einen Austausch erforderlich machen würde. Einige unserer Modelle der Puppy-Serie lassen jedoch nach dem ersten Anfüllen maximal 10 Minuten Trockenlauf zu. 

flexible-Laufrad-Bilgenpumpe

 

Flexible Laufradpumpen können mit einem Schwimmer- oder Hydro-Luftschalter betrieben und von außerhalb des Bilgenraums ferngesteuert werden. Es stehen eine große Auswahl an flexiblen Laufradpumpen zur Auswahl, die eine Reihe von Strömungen, Förderhöhen und Selbstansaugoptionen für Anwendungen wie Ballastübertragung, Ködertankumlauf und Deckwaschaufgaben bieten. 

Membranpumpen für flache Bilgenboote 

Membranpumpen eignen sich hervorragend für flache Bilgenboote, bei denen das von anderen Pumpentypen zurückgelassene Wasser von einer Seite zur anderen abfällt. Aufgrund der geringen Größe der Einlassrohre sind sie als Bilgenpumpen sehr effektiv und entfernen bis auf die letzten Tropfen Wasser. Membranpumpen können trocken betrieben werden, wodurch die Überwachung von Außenauslässen bei laufender Pumpe entfällt. Die Möglichkeit der Selbstansaugung bedeutet, dass sie an einem leicht zugänglichen, hohen und trockenen Ort montiert werden können, um die Installation zu vereinfachen und die Wartungsfreundlichkeit zu verbessern. Die meisten Modelle der Reihe werden komplett mit einem Pumpgard-Sieb geliefert, um die Pumpen vor Bilgenablagerungen zu schützen

Lösungen für manuelle Bilgenpumpen 

Manuelle Bilgenpumpen sind die traditionelle Säule von kleinen Bilgenpumpensystemen und können überraschend gute Durchflussraten sowie eine Vielzahl von Installationsoptionen bieten. Die Regeln für Jachtrennen besagen, dass mindestens eine Pumpe mit geschlossenen Luken aus dem Cockpit gepumpt werden kann. Der beste Weg, dies zu erreichen, ist ein Durchstecksatz, mit dem die Pumpe sicher unter den Decks installiert werden kann, während der Bediener von oben pumpt. Eine gut konzipierte manuelle Bilgenpumpe ist aufgrund ihres großen Schlauchs und der Ventile und der einteiligen Membran sehr schwer zu blockieren. Die größeren Pumpen in der Jabsco-Reihe der manuellen Bilgenpumpen sind auch für Vorschaltgeräte und die Abfallförderung geeignet. 

Lösungen für motorgetriebene Bilgenpumpen 

Die motorgetriebenen Pumpen von Jabsco sind wahrscheinlich die stärksten und zuverlässigsten Pumpen, die heute hergestellt werden. In Kombination mit anderen Vorteilen wie Selbstansaugung und hohen Durchflussraten sind diese Pumpen heute die festen Favoriten von gewerblichen und professionellen Seeleuten weltweit. Alle Pumpen sind einfach zu warten und können eine Vielzahl von Aufgaben an Bord moderner und klassischer Schiffe erfüllen. 

Entweder manuelle oder elektromagnetische Pumpen mit flexibler Laufradkupplung sind ideal zum Bilgenpumpen geeignet. Jeder Kupplungstyp hat andere Vorteile als der andere. Manuelle Kupplungen arbeiten, solange die Motoren noch laufen, was für zusätzliche Sicherheit beim Betrieb als sekundäre Bilgenpumpe sorgt. Elektromagnetische Kupplungen können über Schwimmer- oder Hydro-Air-Schalter ferngesteuert werden, während die Montage eines Vakuumschalters das Risiko von Trockenlaufschäden eliminiert. Elektromagnetische Kupplungen rasten jedoch nur ein, solange elektrische Leistung verfügbar ist. 

Eine lange Tradition der manuellen und elektrischen Bilgenpumpeninnovation 

Rule und Jabsco Bilgenpumpen und Zubehör haben eine lange Geschichte der Innovation und Qualität und halten Boote zuverlässig trocken und sicher. Rule und Jabsco haben mehr Innovationen als jeder andere Hersteller, weshalb sie die weltweit beliebtesten Marken für Bilgenpumpen sind. Heute bieten diese legendären Marken das breiteste Angebot an Bilgenpumpen für Freizeitbootbesitzer.