It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Configuração do kit de inspeção remota

Antes de adicionar o dispositivo ao Secure Connect, o gateway deve ser ligado. Para obter mais instruções sobre as ligações de hardware, descarregue o Guia de Instalação do Kit de Inspeção Remota. O gateway está totalmente funcional cerca de sete minutos após ter sido ligado. Quando o gateway está pronto, tem o seguinte aspeto:
 
Indicador LED  Aspeto
Potência Azul e estável
Ligação celular Verde e a piscar lentamente
Utilizador 3 Laranja com pulsos duplos rápidos
 
  1. Quando o dispositivo for adicionado ao Secure Connect, preencha, então, os campos obrigatórios:
Parâmetro Valores Descrição
Tipo de dispositivo Kit de inspeção remota O tipo de dispositivo
Nome - Um nome para o dispositivo
Endereço MAC   O endereço MAC na parte de trás do gateway
Unidades PAN instaladas 0-3 O número de unidades PAN instaladas na estação
Bombas: Dados da bomba Activado ou desactivado Activado: O Secure Connect mostra os dados da bomba.
Desactivado: O Secure Connect não mostra quaisquer dados da bomba
Sensor de nível Activado ou desactivado Activado: O Secure Connect mostra os dados de nível de um sensor que está ligado ao gateway.
Desactivado: O Secure Connect não mostra quaisquer dados de nível de um sensor que esteja ligado ao gateway.
Sensor de nível: Modelo – 4-20mA
– LTU 403
O modelo do sensor de nível
Sensor de nível: Unidade – m
– pés
A unidade de medida
Sensor de nível: Intervalo mín. - O valor mínimo do sensor de nível
Sensor de nível: Intervalo máx. - O valor máximo do sensor de nível
Câmara Activado ou desactivado Activado: Está incluída uma câmara.
Desactivado: Não está incluída qualquer câmara.
Câmara: Número de série - O número de série na parte de trás da câmara
As letras devem ser maiúsculas.
Câmara: Nome - Um nome para a câmara
Câmara: Posição – Direcionado para o poço
– Não especificado
A posição que a câmara tem na estação

 

  1. Defina um limiar para o estado de funcionamento da bomba:
    1. Aceda a Dispositivos.
    2. Selecione Kit de inspeção remota.
    3. Aceda ao separador Limites do ponto de dados .
    4. Para cada bomba, defina um limiar de potência.
      O limiar significa que a bomba está a funcionar. Recomenda-se que o valor seja fixado em 10% da potência nominal da bomba.
    5. Clique em Guardar.
  2. Ligue o fluxo da câmara:
    1. Aceda a Câmara .
    2. Ao lado de Câmara desligada, clique no interruptor .
    3. Configure o fluxo da câmara em Dispositivos > Câmara > Configurar dispositivo