It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Configuração do fluxo Mag

O módulo de comunicação modbus deve ser instalado no fluxómetro Magflux. Para obter mais informações, consulte o manual do Módulo de comunicação Modbus e RS 485.

Para evitar ruídos, perturbações, ou tráfego na linha do bus, o interruptor de Terminação deve ser colocado em ON.

  1. No ecrã Magflux, vá a Configuração> Configuração do ecrã> MóduloModbus COM/Comunicação .

    A definição do módulo Modbus COM/Comunicação está disponível quando um módulo de comunicação está ligado.
  2. Defina os parâmetros de comunicação.
Parâmetro Definição
Velocidade de transmissão 9600
Paridade Par
Bits de paragem 1
Desfasamento do ID Modbus 000

 

  1. Clique em OK.
  2. Aceda a Configuração > Configuração do visor > Rede/Modbus
  1. Clique em Adicionar dispositivo.
  2. Selecione Dispositivo 1 ou Dispositivo 2.
  3. Clique em OK.
  4. Clique em Alterar endereço do dispositivo.
  5. Selecione Dispositivo 1 ou Dispositivo 2.
  6. Defina o endereço.
  7. Clique em OK.
  8. Clique em Alterar N.o de ID do visor
  9. Defina o número.
  10. Clique em Número de visores.
  11. Defina o número.
  12. Clique em OK.
  13. Clique em Definir n.º de tentativas.
  14. Aumente o número em 1.
  15. Clique em OK.
  16. Altere a velocidade do Modbus para baixa.