It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Configuração de uma entrada analógica diferencial

Esta função calcula a diferença entre os valores de duas entradas analógicas. A função é adicionada à estação como um dispositivo.

  1. No Secure Connect, selecione a estação e aceda a Dispositivos > Novo dispositivo.
  2. Na lista de dispositivos, seleccione Entrada analógica diferencial - CCD.
    Esta função utiliza ambas as portas no CCD 401.
  3. Configure as definições para o ponto de dados e para cada porta.
  4. Configure as definições de alarme para a função. Os valores devem estar dentro do intervalo da função.
    Início do intervalo de funções: intervalo mínimo da porta 1 + intervalo mínimo da porta 2.
    Fim do intervalo de funções: Máximo do intervalo da porta 1 + Máximo do intervalo da porta 2.
    Por exemplo, se a porta 1 tiver o intervalo de 0 a 200 e a porta 2 tiver o intervalo de -100 a 100, então o intervalo de funções é de -100 a 300.
  5. Selecione Adicionar dispositivo.