It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Análise

Tome decisões bem fundamentadas com base em dados históricos

O Secure Connect mostra dados em tempo real e estado de conectividade para os dispositivos ligados. A aplicação armazena os dados e os gráficos de tendências são mostrados para análise dos dados ao longo do tempo.

Na análise da estação, são mostradas séries temporais para diferentes pontos de dados. Através das definições do gráfico, é possível visualizar os eventos da estação abaixo da série de tempo. A funcionalidade permite aos utilizadores correlacionar os dados e um evento específico.

Para obter uma visão geral dos diferentes eventos que ocorreram durante um período de tempo, a página de análise fornece gráficos de contagem de eventos. Os eventos também podem ser visualizados numa série temporal de pontos de dados.

O utilizador pode escolher a resolução até à resolução mais baixa de 1 min. Isto é limitado pela conectividade da estação, não pelo dispositivo instalado. Se a resolução estiver definida para 1 min, os dados devem ser actualizados, pelo menos, a cada minuto. Se a resolução for definida para 10 min, 1 hora ou mais a atualização dos dados também deverá demorar mais tempo.

Visualizar e comparar pontos de dados em gráficos

O Analytics tem diferentes tipos de gráficos disponíveis. Estes são gráficos de pontos de dados, deltas do contador e contagem e utilização de estados. Os tipos de gráficos disponíveis dependem da configuração da estação e dos dispositivos e sensores instalados. Os gráficos podem ser combinados no mesmo gráfico para comparação. Na página de análise, também é possível visualizar dados históricos e transferir todos os dados em tempo real para um único ficheiro CSV.

Exportar os dados para análise noutras ferramentas

O utilizador selecciona os gráficos a mostrar e é possível exportar os dados para análise posterior fora da aplicação.

Perguntas frequentes relacionadas

Muitos utilizadores tiveram questões semelhantes sobre Analytics, Live Data, API e OPC UA Connector.