It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Gestão de alarmes

Receba dados em tempo real e avisos antecipados de dispositivos ligados; envie notificações de alarme para uma lista de chamadas definida através de mensagens de texto, e-mails ou notificações na aplicação

Um alarme é um aviso de perigo que necessita de uma acção do utilizador. Todos os alarmes são registados no registo de alarmes e existem alarmes individuais para cada dispositivo e estação no sistema.

Níveis de prioridade

Todos os alarmes têm um nível de prioridade predefinida para cada dispositivo. É possível alterar o nível de prioridade de cada alarme no sistema. Existem quatro níveis de prioridade: Alto, Médio, Baixo e Desligado. A tabela abaixo mostra como o utilizador é notificado e a descrição de cada nível de prioridade.

Nível de prioridade Notificação Descrição
Alto • A aplicação mostra um ícone de alarme 
• A aplicação envia uma mensagem ao utilizador
• A aplicação monitoriza o alarme 
• As notificações estão activas 
• O alarme é guardado no ficheiro de registo
Média
Baixo A aplicação mostra um ícone de alarme
Desligada __ A aplicação não monitoriza o alarme

 

Estado de um alarme

Os alarmes podem ser activos ou interrompidos, quando um alarme activo significa que o accionador que accionou o alarme ainda está em curso. No Secure Connect, cada instância de alarme tem um ícone que mostra o estado do alarme. O Secure Connect permite que um utilizador filtre os alarmes com base no seu nível de prioridade, estado e se o alarme é confirmado ou não.  A tabela abaixo descreve a cor do ícone de alarme e o seu significado.

Ícone do alarme Descrição Nível de prioridade
Vermelho intermitente Alarme A não confirmado Alto
Vermelho Alarme A confirmado Alto
Cor de laranja intermitente Alarme B não confirmado Média
Cor-de-laranja Confirmar alarme B Média
Cinzento Alarme C Baixo

 

Atrasos configurados pelo utilizador

Também é possível definir atrasos de notificação para um alarme, o que afeta o tempo que um utilizador demora a ser notificado e o tempo que demora para o alarme ser visto como interrompido no Secure Connect. A tabela abaixo descreve os tipos de atraso.

Atraso Descrição
Atraso na notificação [minutos] O atraso da notificação é o tempo desde o momento em que um alarme é acionado até ao envio da primeira notificação.
A notificação só é enviada se o alarme permanecer ativo durante o atraso de notificação especificado.
Atraso na activação do alarme [segundos] Quando é definido um atraso de activação do alarme, o Secure Connect aguarda para accionar o alarme para o período especificado.
Atraso na desactivação do alarme [segundos] Quando o atraso na desactivação é definido, o Secure Connect aguarda para cessar o alarme durante o período especificado.

Perguntas frequentes relacionadas

Muitos utilizadores tiveram questões semelhantes sobre Eventos, Alarmes, anomalias e incidentes.