It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode
  • Hot Springs reduziu o vazamento de água em 50%

    A cidade reduziu o vazamento de água não faturada utilizando tecnologia digital avançada.

    Ler mais

  • Construção de um futuro de água resiliente

    Como a Tucson Water combina soluções digitais com técnicas centenárias.

    Ler mais

  • Solução de aluguer mantém estação a funcionar

    O filtro de lamas ativadas assegurou um tratamento de alta qualidade durante uma renovação.

    Ler mais

  • Soluções digitais para a resiliência a inundações:

    Três inovações que usam tecnologias digitais para transformar a adaptação ao clima.

    Ler mais

  • Serviço de águas reduz visitas a estações em 50%

    Tecnologia de Inspeção Remota dá aos operadores mais tempo para se focarem em tarefas essenciais.

    Ler mais

  • Ativos líquidos: Gestão de água industrial

    Conhecer os agentes que minimizam os riscos relacionados com a água e melhoram a sustentabilidade.

    Ler mais

  • Ativos líquidos: O papel da água na Pharma 4.0

    Como as soluções digitais da água estão a ajudar a gerir o desempenho da fabricação farmacêutica.

    Ler mais

Making Waves

Bem-vindo(a) à Making Waves, onde irá encontrar histórias sobre a água e a Xylem, uma empresa global de tecnologia da água com uma missão de resolver os problemas da água.

Escolha artigos e publicações de blog da nossa seleção de tópicos populares abaixo, leia uma das histórias das escolhas do editor, deslize pelo Feed de Notícias ou escolha Filtrar Por na barra de navegação superior para ter acesso a todas histórias e tópicos da Making Waves. Subscreva a nossa Newsletter mensal para estar atualizado sobre o maravilhoso mundo da água.

 

Notícias sobre a Água  Sustentabilidade  Inovação  Zero Emissões Líquidas  Analítica             

 

Escolhas do Editor

All Posts in Residential & Commercial Buildings

Novo controlador de bomba Hydrovar reduz consumo em 70%

A Xylem lançou a quinta geração do Hydrovar, um controlador para bombas com acionamento de velocidade variável que pode reduzir o consumo energético de uma...

CEO da Xylem Patrick Decker, sobre a aquisição da Sensus

Descubra como a rede Sensus pode ser usada para aumentar a eficiência energética e evitar avarias em instalações de água, águas residuais e águas externas. A...

Bombas de irrigação em campo de golfe reduzem uso de energia em 60%

Um campo de golfe de 27 buracos para campeonatos tornou-se ainda mais sustentável graças à recente instalação de bombas Lowara. Após o primeiro ano de uso, as...

Novo bairro com eficiência energética usa tecnologia de bombas da Xylem

O bairro Nya Krokslätt de Gotemburgo, na Suécia, tem uma nova solução de eficiência energética para o aquecimento e resfriamento de todas as construções,...

Levando eficiência energética à rede de metrô de Estocolmo

Trabalhando em conjunto com a empresa de manutenção ferroviária Strukton, a Xylem está ajudando a substituir as antigas bombas do sistema de metrô de Estocolmo...

Aquantum slides to victory with Xylem

With many winter sports, conditions have to be just right. Too many moisture and temperature fluctuations in the ice pose a real risk to the safety of...