It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

  • Hot Springs reduziu o vazamento de água em 50%

    A cidade reduziu o vazamento de água não faturada utilizando tecnologia digital avançada.

    Ler mais

  • Construção de um futuro de água resiliente

    Como a Tucson Water combina soluções digitais com técnicas centenárias.

    Ler mais

  • Solução de aluguer mantém estação a funcionar

    O filtro de lamas ativadas assegurou um tratamento de alta qualidade durante uma renovação.

    Ler mais

  • Soluções digitais para a resiliência a inundações:

    Três inovações que usam tecnologias digitais para transformar a adaptação ao clima.

    Ler mais

  • Serviço de águas reduz visitas a estações em 50%

    Tecnologia de Inspeção Remota dá aos operadores mais tempo para se focarem em tarefas essenciais.

    Ler mais

  • Ativos líquidos: Gestão de água industrial

    Conhecer os agentes que minimizam os riscos relacionados com a água e melhoram a sustentabilidade.

    Ler mais

  • Ativos líquidos: O papel da água na Pharma 4.0

    Como as soluções digitais da água estão a ajudar a gerir o desempenho da fabricação farmacêutica.

    Ler mais

Making Waves

Bem-vindo(a) à Making Waves, onde irá encontrar histórias sobre a água e a Xylem, uma empresa global de tecnologia da água com uma missão de resolver os problemas da água.

Escolha artigos e publicações de blog da nossa seleção de tópicos populares abaixo, leia uma das histórias das escolhas do editor, deslize pelo Feed de Notícias ou escolha Filtrar Por na barra de navegação superior para ter acesso a todas histórias e tópicos da Making Waves. Subscreva a nossa Newsletter mensal para estar atualizado sobre o maravilhoso mundo da água.

 

Notícias sobre a Água  Sustentabilidade  Inovação  Zero Emissões Líquidas  Analítica             

 

Escolhas do Editor

All Posts in Pools & Leisure Attractions

Georgia Aquarium leads in water reuse by recycling 99% of exhibit water

At the heart of Atlanta, Georgia Aquarium is a global leader in marine conservation, recycling 99% of its 12 million gallons of exhibit water daily. In...

Water innovation and teamwork in action at Lucas Oil Stadium, Indianapolis

Xylem technology delivers best in water quality for the largest swim meet in history. As swimmers prepared to practice and compete in two massive pools built...

Parcerias para tornar os parques de férias mais eficientes e sustentáveis

O Center Parcs De Eemhof utiliza a solução de bombagem inteligente da Xylem para reduzir os custos de energia e limpeza em mais de 70%. Os parques de férias...

Complexo de piscinas adquire estação de bombeamento de emergência

O Complexo de Piscinas Alfred Hajós em Budapeste, Hungria, recebe as maiores competições internacionais de natação, mas visto que fica numa ilha necessitava de...

Parque aquático reduz uso de cloro e energia com sistema Wedeco UV

Nas piscinas públicas, garantir a segurança e a qualidade da água e o bem-estar dos banhistas é uma das maiores prioridades. No parque aquático H2O de Herford,...