It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

  • Hot Springs reduziu o vazamento de água em 50%

    A cidade reduziu o vazamento de água não faturada utilizando tecnologia digital avançada.

    Ler mais

  • Construção de um futuro de água resiliente

    Como a Tucson Water combina soluções digitais com técnicas centenárias.

    Ler mais

  • Solução de aluguer mantém estação a funcionar

    O filtro de lamas ativadas assegurou um tratamento de alta qualidade durante uma renovação.

    Ler mais

  • Soluções digitais para a resiliência a inundações:

    Três inovações que usam tecnologias digitais para transformar a adaptação ao clima.

    Ler mais

  • Serviço de águas reduz visitas a estações em 50%

    Tecnologia de Inspeção Remota dá aos operadores mais tempo para se focarem em tarefas essenciais.

    Ler mais

  • Ativos líquidos: Gestão de água industrial

    Conhecer os agentes que minimizam os riscos relacionados com a água e melhoram a sustentabilidade.

    Ler mais

  • Ativos líquidos: O papel da água na Pharma 4.0

    Como as soluções digitais da água estão a ajudar a gerir o desempenho da fabricação farmacêutica.

    Ler mais

Making Waves

Bem-vindo(a) à Making Waves, onde irá encontrar histórias sobre a água e a Xylem, uma empresa global de tecnologia da água com uma missão de resolver os problemas da água.

Escolha artigos e publicações de blog da nossa seleção de tópicos populares abaixo, leia uma das histórias das escolhas do editor, deslize pelo Feed de Notícias ou escolha Filtrar Por na barra de navegação superior para ter acesso a todas histórias e tópicos da Making Waves. Subscreva a nossa Newsletter mensal para estar atualizado sobre o maravilhoso mundo da água.

 

Notícias sobre a Água  Sustentabilidade  Inovação  Zero Emissões Líquidas  Analítica             

 

Escolhas do Editor

All Posts in Commercial Buildings

3 formas como a tecnologia da Xylem está a ajudar a Índia a resolver os desafios da água

As soluções permitem à indústria e aos municípios abordar os desafios da escassez de água, acessibilidade da água, eficiência energética e conformidade...

Water innovation and teamwork in action at Lucas Oil Stadium, Indianapolis

Xylem technology delivers best in water quality for the largest swim meet in history. As swimmers prepared to practice and compete in two massive pools built...

Parcerias para tornar os parques de férias mais eficientes e sustentáveis

O Center Parcs De Eemhof utiliza a solução de bombagem inteligente da Xylem para reduzir os custos de energia e limpeza em mais de 70%. Os parques de férias...

Proteção de incêndio Xylem permite atualização de bomba de incêndio

Quando um edifício comercial precisou, recentemente, de atualizar a sua sala de bomba de incêndio, os engenheiros da Xylem criaram um sistema temporário de...

Xylem’s HVAC solution for the tallest building on the West Coast

The new Wilshire Grand Center in Los Angeles, opened in 2017, is the tallest building west of Chicago. Safety and sustainability were central to the design of...