It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Features in Xylem Vue Secure Connect

Les piliers de Secure Connect sont les fonctionnalités qui vous aident à surveiller vos équipements. En savoir plus sur les différentes fonctions ici.

Features in Xylem Vue Secure Connect

Secure Connect est un service numérique qui fournit des alertes et des informations basées sur des données à partir d'un dispositif connecté à vos stations de pompage ou à d'autres infrastructures hydrauliques. Une fois qu’une passerelle est installée pour connecter tous les équipements, vous pouvez avoir une vue d’ensemble complète de toutes les opérations connectées, à tout moment, n’importe où.

Caractéristiques de la plate-forme

La plateforme Secure Connect propose un système de surveillance plug and play. Secure Connect connecte les appareils pris en charge et personnalisés via Modbus (RS-485, RS-232 ou TCP), ou des entrées analogiques et numériques directement sur le CCD 401.

Secure Connect gère les données de plusieurs stations. Accédez au tableau de bord pour avoir une vue générale des statistiques de station et naviguer facilement entre les stations grâce à un filtrage et un tri basés sur les données.

  • Gestion alarmes

    Recevez des données en temps réel et des alertes anticipées des appareils connectés.

  • Listes d'appels

    Une liste d’appels est un groupe d’utilisateurs qui reçoivent des notifications d’Secure Connect en cas d’alarme.

  • Intégration externe

    Connecter Secure Connect à d’autres systèmes via une API machine à machine ou un OPC UA Connector.

Fonctions au niveau de la station

À Secure Connect, la station est un concept central. Chaque client peut gérer plusieurs stations, et chaque station peut avoir des capteurs, des pompes et d’autres machines installées. L’utilisateur peut surveiller les données en direct envoyées par l’appareil, telles que l’état de ses équipements ou les informations météorologiques de votre station.

Certains appareils peuvent être commandés à distance. L’utilisateur peut également prendre des notes, télécharger des images, afficher les données historiques et les alarmes.

Les pompes, capteurs et autres machines connectés communiquent avec Secure Connect par un contrôleur, appelé « appareil » dans Secure Connect. L'appareil est connecté à une passerelle (CCD 401) qui assure la connectivité avec Secure Connect. Les appareils et les passerelles nécessitent des mises à jour logicielles de temps en temps, qui sont toutes gérées par Secure Connect.

  • Commande à distance

    Permet à un utilisateur de contrôler à distance les appareils installés sur une station

  • Analyse

    Voir les données historiques, visualiser et comparer les points de données et exporter les données pour analyse

  • Contrôle à distance

    Découvrez une façon plus intelligente et plus efficace de gérer les inspections de station

Surveillance des incidents

Si une station n'a pas de connectivité avec Secure Connect, un incident de « perte de connectivité » se produit. L'incident indique la période pendant laquelle la connexion a été perdue. En raison des retards du système, les incidents peuvent avoir une temporisation de 30 à 60 secondes.

Dans l’analyse de la station, les données et les incidents de perte de connectivité sont recueillis. Cette disposition permet de corréler les données avec un incident spécifique.

Les causes possibles peuvent être environnementales, telles que des perturbations du réseau local ou une coupure de courant. Il peut également s’agir d’un problème local, par exemple un mauvais signal radio, en raison, par exemple, d’un mauvais positionnement de l’antenne ou peut-être que le CCD n’est pas connecté au port d’antenne correct.

Pour protéger vos équipements, le Centre d’opérations réseau Xylem surveille la plateforme Secure Connect 24 h/24, 7 j/7. De plus, la détection des pannes d'Secure Connect ainsi que les alarmes « Perte de contact » tiennent les utilisateurs informés de l'état de leurs équipements.

Des questions  ?

De nombreux utilisateurs ont eu des questions similaires sur les événements, les alarmes, les anomalies et les incidents.