-
Syndicat Intercommunal du Bassin d'Arcachon : une hypervision pour anticiper les risques d’inondation à l’échelle du territoire
Le SIBA déploie Xylem Vue pour exploiter ses données et ses modèles hydrauliques dans un environnement commun, avec un objectif : améliorer l’anticipation des phénomènes naturels et disposer d’une vision prédictive du risque d’inondation sur le Bassin d’Arcachon. -
-
Le centre de données haute performance réduit les risques de refroidissement grâce à une stratégie de traitement de l’eau par phases
Un leader mondial dans le domaine des infrastructures de centres de données s’est fixé pour objectif de construire un campus informatique à grande échelle et à haute performance dans le sud du Centre des États-Unis. Conçu pour des performances extrêmes, avec des topologies électriques redondantes, un onduleur complet et une batterie de secours, et des densités de rack très élevées, l’installation avait besoin d’un système de filtration d’eau tout aussi résilient pour prendre en charge le refroidissement par eau glacée primaire et par refroidisseur adiabatique. Avec une capacité de puissance de plusieurs gigawatts, chaque système devait être conçu autour d’un seul impératif : un fonctionnement continu. -
Pas de marge pour les temps d'immobilisation : Traitement redondant de l’eau de refroidissement pour un centre de données à très grande échelle
Un grand opérateur d’échelle hypermétrique a lancé un nouveau campus de centre de données en Virginie avec un mandat clair : concevoir une infrastructure de refroidissement pour éviter les temps d’arrêt. Avec des exigences de disponibilité élevées et des contraintes de refoulement strictes, l’équipe de projet avait besoin d’un partenaire de traitement de l’eau capable de livrer rapidement, de s’adapter aux changements de conception en cours de route et d’intégrer la redondance dans chaque composant critique. -
La solution Xylem résout les infractions au permis de rejet des eaux pluviales
Une raffinerie du sud de la Californie a résolu les violations de permis de rejet d’eaux pluviales en cinq jours en utilisant le système de traitement basé sur les navires de Xylem avec un échange d’organoclays, de carbone et d’ions pour éliminer les hydrocarbures et les métaux aux niveaux ppb.
-
Manchester City : Capture et réutilisation efficaces des eaux pluviales grâce aux données et à l’analyse
Manchester City FC utilise une technologie intelligente et le recyclage des eaux de pluie pour réduire l’utilisation de l’eau potable dans son campus Etihad. Grâce à la plateforme basée sur les données de Xylem, le club vise à optimiser l’irrigation et à réutiliser complètement les eaux pluviales d’ici 2026.
-
Service des eaux de Herford: Herford réduit les débordements d’égouts unitaires (DEU) d’environ 15 % grâce à un système de prévention des débordements
Inconsistent behavior and utilization of control structures was observed for past rainfall events. The municipality decided that an optimized network control system should be implemented to better utilize existing retention volumes, coordinate them effectively and reduce water pollution.
-
Un partenariat de confiance au service de la modernisation des infrastructures d’eau et d’eaux usées.
Pour les municipalités, assurer la fiabilité des services d’eau potable et d’eaux usées exige bien plus que des équipements fiables. Cela nécessite des partenaires technologiques capables d’aider les services publics à moderniser leurs infrastructures, à simplifier leurs opérations et à se préparer à la croissance future. Pour une municipalité du Midwest des États-Unis desservant près de 17 000 résidents, ce partenaire est Xylem. -
L'alimentation électrique du charbon est conforme aux réglementations CCR mises à jour
La mise à jour des réglementations environnementales nationales et fédérales a conduit à un raccourcissement du calendrier du projet pour une installation qui avait besoin d’un système d’eaux usées à faible volume (LVWW). Du fait que la réglementation empêchait l’utilisation de la saisie de cendres après la date limite, l’installation devait détourner tous les débits d’eaux usées de faible volume entrant dans la saisie de la date limite jusqu’au moment où un système LVWW permanent pouvait être installé et opérationnel.
-
Zéro défaillance imprévue depuis 2013
Une entente de maintenance planifiée assure une prévisibilité budgétaire et zéro défaillance imprévue pour la Municipalité de Scott. -
Real-time decision support helps cut combined sewer overflow volume by 100 million gallons and reduces capital needed for regulatory compliance
Evansville is located on the north bank of the Ohio River in southwest Indiana. The City’s sewer system, parts of which are more than 100 years old, serves a population of 163,000, with combined sewers making up almost 40 percent of the total sewer area.
-
Global Omnium: Transforming from Conventional to Smart Water
Global Omnium, one of Spain's largest water utilities, has gone through a remarkable digital transformation over the past two decades - upgrading from conventional meters to an advanced smart meter network of over 550,000 fixed network smart meters. This journey provides valuable lessons for any water utility looking to modernize its operations and capitalize on the latest innovations in smart metering and data analytics.
-
Buffalo Sewer Authority (BSA): optimisation des opérations par temps de pluie et système de contrôle en temps réel
Stockage et captation de près de 13,2 milliards de litres des débordements d’égouts unitaires (DEU) pour moins de 0,38 $ US par litre.
-
La Ville de Richmond réduit les débordements d’égouts unitaires (DEU) de près de 681 millions de litres par année et évite 725 M$ US en coûts d’investissement grâce à l’intelligence décisionnelle en temps réel
L’Assemblée générale a également exigé l’élaboration d’un plan intérimaire visant des projets à court terme pouvant être amorcés dans l’année suivant le dépôt du plan, lequel devait être achevé avant le 1er juillet 2027. L’objectif était d’apporter des améliorations quantifiables et positives tant sur le plan des coûts d’exploitation que sur celui de la qualité globale de l’eau. Ce plan devait être suivi d’un nouveau plan final, présenté en juin 2024.
-
Mimizan : réduction des eaux claires parasites grâce à la centralisation et l’analyse des données
Face à des volumes excessifs d’eaux claires parasites, la Communauté de Communes de Mimizan se dote d’une plateforme d’hypervision pour améliorer le diagnostic permanent de ses infrastructures. -
Xylem Lowara contribuisce alla rinascita del Molino Stucky
Il cuore del sistema di riscaldamento è costituito da un insieme di pompe centrifughe “In-line”, complete di convertitore di frequenza Hydrovar® modelli FCSH4 150-250/150 e FCS4H 125-200/55; queste distribuiscono l’acqua a 8 sottosistemi di riscaldamento specifici per i vari edifici del complesso. Ogni sottosistema è dotato di una serie di circolatori multivelocità che soddisfano in modo indipendente la domanda di ciascun singolo edificio. -
Un approvisionnement en eau pérenne pour le Waldviertel
Xylem a développé des solutions de surpression sur mesure avec des pompes multicellulaires Lowara MPV, conçues pour être économes en énergie, redondantes et calibrées exactement selon les besoins de chaque station. -
CCACVI: acquisition, mise en œuvre, hébergement et maintenance d’une solution d’hypervision des systèmes d’eau et d’assainissement
La Communauté de communes des Albères Côte Vermeille Illibéris (CCACVI) porte un projet d’hypervision du cycle de l’eau dans son intégralité, basé sur la plateforme Xylem Vue. -
Les entreprises de transformation du lait du Tyrol du Sud se concentrent sur un système d’eau glacée utilisant des pompes à vitesse contrôlée
La coopérative laitière Milchhof Vipiteno est l’une des plus anciennes du Tyrol du Sud et l’un des principaux fournisseurs du marché italien du yogourt.
-
Eau d’Azur : la première plateforme d’hypervision en France renforce la résilience du système d’eau potable de Nice
La Métropole de Nice met place une plateforme d’hypervision, basée sur la technologie Xylem Vue, pour accroître l’efficacité, la durabilité et la résilience en offrant une vue unifiée et en temps réel du réseau d’eau. -
Une petite municipalité réalise des économies de 3 000 € et réduit ses émissions de CO₂ de 7,5 tonnes par an en remplaçant une ancienne pompe
Lichtenau est une petite municipalité de 3 600 habitants. Le réseau d’eau local fournit chaque année 170 000 m³ d’eau à 1 300 foyers. L’entreprise Augustin, basée à Gunzenhausen et partenaire commercial et technique de Lowara, accompagne la municipalité depuis de nombreuses années en fournissant des conseils et en proposant des solutions de pompage plus économiques et innovantes grâce au savoir-faire Lowara.
-
-
-
Flygt Concertor wastewater pumping system delivers eight years of high efficiency and clog resilience at Heathrow Airport, while halving station energy consumption
In November 2015, Heathrow Airport’s water services department installed and trialled Xylem’s new state-of-the-art Flygt Concertor intelligent wastewater pumping system, with the intent to solve chronic clogging issues at one of the airport’s more challenging wastewater pumping stations.