It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Détection d’anomalie

Soyez averti si un appareil connecté s’écarte du comportement attendu, par exemple une diminution de la capacité de la pompe ou un niveau d’eau incohérent

Une anomalie est un écart par rapport à la valeur ou à la tendance attendue, ou un événement qui s’écarte considérablement du comportement normal. Le service de détection d’anomalie est activé automatiquement lorsqu’un type d’anomalie est applicable à la station. Les anomalies se trouvent dans le menu principal de toutes vos stations, ou dans le menu de station pour une station spécifique. 

Secure Connect affiche les notifications d’anomalie des appareils connectés. Les notifications peuvent être marquées comme lues ou non lues, mais sont automatiquement marquées comme lues après 180 jours. 

Les types d’anomalies sont spécifiques au type de station. Si un type d’anomalie est applicable à la station lors de sa création, le service de détection d’anomalie est activé par défaut. Pour une station, il est possible de désactiver le service de détection d’anomalie globale et la détection d’un type d’anomalie spécifique. Les types d’anomalies s’appliquent à différents appareils en fonction des points de données que les appareils communiquent. Les utilisateurs sont notifiés des anomalies via des notifications intégrées à l’application.

Types d’anomalies qu’Secure Connect détectera

  • Refoulement

    Pour les stations de pompage des eaux usées où l’état de fonctionnement de la pompe et le niveau d’eau sont disponibles

  • Nombre de démarrages inégal

    Pour les stations de pompage des eaux usées à deux pompes, où les pompes sont réglées pour alterner régulièrement

  • Cycles de pompe très courts

    Applicable aux stations de pompage des eaux usées pour lesquelles l’état de fonctionnement de la pompe est disponible

  • Questions ?

    Découvrez-en plus sur les Événements dans la FAQ

FAQ associée

De nombreux utilisateurs ont eu des questions similaires sur les événements, les alarmes, les anomalies et les incidents.