It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Détection de débit de pompe réduite

La fonction avertit les utilisateurs en cas de diminution de capacité d’une ou plusieurs pompes dans la station

La détection de la baisse de débit de la pompe est une fonction pour les stations de pompage de puits humide. La fonction avertit les utilisateurs en cas de diminution du débit d’une ou plusieurs pompes dans la station. La fonction fait une distinction entre pertes de débit soudaines et progressives. La perte de débit peut provenir de problèmes avec la pompe ou les équipements environnants, par exemple canalisations, raccords et vannes. La fonction convient aux pompes qui fonctionnent par cycles entre des niveaux de démarrage et d'arrêt constants, avec des arrêts réguliers.

La fonction a besoin des données suivantes  :

  • État de la pompe
  • Niveau d’eau analogique

La fonction calcule le débit d’une pompe une fois par cycle de pompe. Le calcul ajuste le débit entrant dans le puisard pendant le cycle de pompe. Si un cycle de pompe démarre plus d’une pompe, la fonction ne peut pas calculer le débit de la pompe.

Il y a deux alarmes et deux courbes par pompe. Les alarmes et les courbes fournissent des informations sur deux mesures  :

MesureDescriptionCause possible
Débit de pompe diminué à court termeCette mesure détecte une diminution soudaine du débit de la pompe.
  • Système hydraulique de pompe colmaté ou clapet anti-retour
  •  Mauvais fonctionnement de clapet anti-retour
  • Fuite au raccordement du tuyau de refoulement
Débit de pompe diminué à long termeCette mesure détecte de faibles diminutions dans le débit de la pompe.
L‘utilisateur définit un point de contrôle, par exemple lorsque la pompe est en cours d’installation ou de révision.
Le point de contrôle est la date de démarrage de la période de temps que la fonction utilise comme référence pour la perte de débit.
  • Usure du système hydraulique de pompe
  • Colmatage progressif du système hydraulique de la pompe ou du tuyau de refoulement
  • Problèmes avec le clapet anti-retour

Les alarmes s’activent lorsque le débit est inférieur au seuil configuré. Les seuils sont une valeur en pourcentage du débit moyen de la pompe. Il est possible de modifier les valeurs des seuils dans les paramètres.

Le représentant commercial a la possibilité d’activer cette fonction. Cette fonction ne prend pas en charge les pompes à entraînement à fréquence variable.

FAQ associée

De nombreux utilisateurs ont eu des questions similaires sur les événements, les alarmes, les anomalies et les incidents.