It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Côte d’Ivoire. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Analyse

Prendre des décisions fondées sur des données historiques

Secure Connect affiche les données en temps réel et l’état de connectivité des appareils connectés. L’application stocke les données et les graphiques de tendance sont affichés pour l’analyse des données dans le temps.

Dans l’analyse de station, les séries temporelles sont affichées pour différents points de données. Les paramètres du graphique permettent de visualiser les événements de station en dessous de la série temporelle. La fonction permet aux utilisateurs de corréler les données et un événement spécifique.

Pour avoir une vue générale des différents événements qui se sont produits sur une période de temps, la page d’analyse fournit des graphiques de nombre d’événements. Les événements peuvent également être visualisés dans une série de points de données.

L’utilisateur peut choisir la résolution, jusqu’à la résolution la plus basse de 1 min. Ceci est limité par la connectivité de la station, et non par l’appareil installé. Si la résolution est réglée à 1 min, les données doivent être mises à jour au moins toutes les minutes. Si la résolution est réglée à 10 min, 1 heure ou plus, la mise à jour des données devrait également prendre plus de temps.

Visualiser et comparer les points de données dans les graphiques

Analytics propose différents types de graphiques. Il s’agit de tracés de points de données, de contre-triangles, du nombre d’états et de l’utilisation. Les types de graphiques disponibles dépendent de la configuration de la station et des appareils et capteurs installés. Les graphiques peuvent être combinés dans le même graphique pour comparaison. Sur la page d’analyse, il est également possible de consulter les données historiques et de télécharger toutes les données en direct dans un seul fichier CSV.

Exporter les données pour analyse dans d’autres outils

L’utilisateur sélectionne les graphiques à afficher et il est possible d’exporter les données pour une analyse plus approfondie en dehors de l’application.

FAQ associée

De nombreux utilisateurs ont eu des questions similaires sur Analytics, Live Data, API et OPC UA Connector.