It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Hochkontrastmodus aktivieren
Intelligentes Regenwasserpumpsystem sorgt für Sicherheit und Einsparungen

Intelligentes Regenwasserpumpsystem sorgt für Sicherheit und Einsparungen

Da der Klimawandel zu größeren Niederschlagsereignissen führt, hilft Xylem seinen Kunden, diese Herausforderung mit zuverlässigen, benutzerfreundlichen Pumpenlösungen zu meistern, die Kosten sparen.

Als zwei Pumpen im Regenwassersystem ihres Kunden ausfielen, mussten Construction EcoServices (CES) eine Lösung finden, die effizienter und für den Kunden einfacher zu warten war. CES entschied sich für eine Lösung von Xylem mit zwei Flygt Pumpen mit MultiSmart Steuerung und FlygtCloud SCADA Überwachung. Die geringere Abmessung der Pumpen erleichtert die Wartung, und das vollständig überwachte System sorgt für Betriebseinsparungen und Sicherheit.

Regen ist im Südosten von Texas eine große Sache – insbesondere, seit 2017, während Hurrikan Harvey, der nur sehr langsam weiterzog, über dem Gebiet innerhalb von fünf Tagen 152 cm Niederschläge fielen. Construction EcoServices (CES) hat bereits seit 2002 ein florierendes Geschäft im Bereich Niederschläge aufgebaut.

„Wir helfen unseren Kunden mit einem umfassenden Angebot an Regenwasserdienstleistungen“, berichtet Stephen Thomson, Senior Manager bei CES. „Wir unterstützen unsere Kunden dabei, ihr gesamtes Niederschlagsrisiko zu managen, indem wir das Risiko bewerten, Niederschlagsteuerungen entwickeln und installieren und die entsprechenden Dienstleistungen für deren Wartung anbieten.“

Das Unternehmen ist im Raum Houston tätig, wo es Dienstleistungen für eine Vielzahl von Kunden erbringt. Niederschlagsteuerungen, die Infrastruktur und bewährte Managementpraktiken umfassen, um die Auswirkungen von Niederschlägen zu minimieren, müssen in vielen Bereichen monatlich inspiziert werden.

„Seit Harvey achten die Landkreise strenger auf die Einhaltung der Niederschlagsvorschriften – so muss beispielsweise sichergestellt sein, dass die Müllrechen nicht zugesetzt sind, dass die Rückhalteteiche in Ordnung und bewachsen sind und dass sie keine Senklöcher haben.“

Große Pumpen zur Regenwasserableitung fielen aus

In einem großen Einzelhandelskomplex ist CES für Wartung und Unterhalt der Niederschlagsteuerung für eine nationale Immobilienverwaltungsfirma verantwortlich. Das Niederschlagsteuerungssystem, das CES für sie verwaltet, besteht aus einem vier Hektar (16.000 m2) großen Rückhalteteich, in dem der Abfluss von mehreren Hektar Parkplatz- und Dachflächen der Einkaufszentren gesammelt wird. Der eigentliche Teich wird durch drei große Fallrohre zu einer hin Regenwasserpumpstation entwässert.

2018 hatte die Immobilienverwaltung ein Problem mit ihrer Pumpstation. Zwei von deren Pumpen – Mischflusspumpen mit langer Welle – fielen aus, sodass nur noch die dritte Pumpe in Betrieb war. Was das Problem verschlimmerte, war, dass es schwierig war, die Pumpen aufgrund ihrer Größe aus der Station auszubauen. Die Pumpen waren ohne Motor 9,4 m lang und bedingt durch ihre Größe war es kostspielig, sie zu Wartungszwecken zu entfernen. Außerdem hebt CES die Pumpen jährlich, um die Station von Sedimenten zu reinigen.

„Allein das Heben der alten Pumpen kostete jedes Mal etwa 9.000 bis 10.000 Dollar“, berichtet Thomson. „Und es dauerte einen ganzen Tag.“

Als zwei Pumpen der Station außer Betrieb waren, wusste Thomson genau, an wen er sich wenden musste. „Wir haben bei Hahn angerufen“, fährt Thomson fort und meint hierbei Hahn Equipment, den einzigen Vertriebshändler der Xylem Marke Flygt in der Gegend von Houston. „Auf die ist immer Verlass.“

Hahn vertreibt seit über 30 Jahren Flygt Pumpen und die dazugehörige Ausrüstung.

Einbau von Flygt Pumpen mit kürzeren Wellen und Fernüberwachung

Als CES anrief, war Alex Rangel von Hahn am anderen Ende der Leitung. Rangel kontaktierte sofort den örtlichen Flygt Anwendungstechniker Patrick X. Palacios, um bei der Pumpenauswahl zu helfen. Das Team empfahl eine kombinierte Lösung aus zwei Flygt LL 3300 Pumpen mit 60 PS, einer Flygt MultiSmart Steuerung und FlygtCloud SCADA, um Fernüberwachung und -diagnose bereitzustellen. Die Flygt LL 3300 Pumpen sind direkt gekoppelte Mischflusspumpen mit deutlich kürzeren Wellen.

Die Flygt Lösung ersetzte die 90-PS-Pumpen mit effizienteren Motoren bei gleichbleibendem Durchfluss von 27,6 m3/Minute per Pumpe. Flygt stellt seine eigenen Motoren her, daher besteht kein Bedarf, einen weiteren Anbieter einzubinden. Dies wiederum stellt sicher, dass zukünftige Wartungen einfacher und schneller durchgeführt werden können. Außerdem benötigen die neuen Pumpen weniger Strom und ihre kompakte Größe erleichtert die Wartung.

Erschwert wurde die Aufrüstung jedoch durch die drei Pumpenrohre am Standort. Die Rohre waren vor Ort in Form von drei parallelen Ls am Fundament Station gegossen. Die Niederschläge wurden mithilfe von Schwerkraft aus dem Teich in die horizontalen Schenkel der L-förmigen Rohre geleitet. Die Pumpen waren in dem vertikalen Schenkel des jeweiligen L eingebaut. Die L-förmigen Rohre konnten nicht verlegt werden, waren jedoch zu groß für die neuen Pumpen. Um das Problem zu lösen, konstruierte das Flygt Team Rohre mit geringerem Durchmesser, die in die vorhandenen Rohre passen und die neuen Pumpen aufnehmen.

Ein vollständig überwachtes System, das Sicherheit bietet

Das System wurde 2018 von Hahn für den Kunden von CES installiert. Ungefähr ein Jahr später begannen die Flygt MultiSmart und SCADA Systeme, sehr kurze Laufzeiten für Pumpe Nummer drei zu identifizieren – die einzige der Pumpen, die nicht ersetzt worden war. Die Pumpe war defekt, und das System hat es erkannt. Darauf tauschten Hahn und das Team im Jahr 2020 die dritte Pumpe aus.

Heute ist die Regenwasserstation ein vollständig überwachtes und benutzergesteuertes System, das Einsparungen und Sicherheit bietet.

„Wir heben die Pumpen immer noch einmal pro Jahr, um die Station von Sand und Sedimenten zu reinigen“, sagt Thomson. „Jetzt kann Hahn die neuen Pumpen jedoch mit kleinerer Ausrüstung heben. Und statt 9.000 bis 10.000 Dollar pro Besuch vor Ort fällt jetzt nur noch eine geringe Servicegebühr an. Und sollten die Pumpen einmal Service benötigen, könnten sie direkt vor Ort gewartet werden.“

Die kompakte Größe der neuen Flygt Pumpen, ihre Effizienz und ihre Konnektivität mit FlygtCloud SCADA haben sich für den Kunden von CES als sehr wertvoll erwiesen.

„Der Grundstückseigentümer kann mit dem SCADA System die Füllstände der Hebeanlage überwachen, Stromausfälle erkennen und Laufzeiten erfassen“, erklärt Rangel von Hahn Equipment. „Jetzt hat der Grundstückseigentümer im Hinblick auf zukünftige Hurrikane und Sturzfluten die Sicherheit, die er sich gewünscht hat.“

Erfahren Sie mehr über die Xylem-Lösungen für Regenwasserpumpstationen und Hochwasserentlastung.

Lesen Sie Xylems Complete Guide to Stormwater Management (in englischer Sprache).