Úgy néz ki, az országa United States, de az aktuálisan kiválasztott weboldal Hungary. Kíván oldalt váltani?

Igen, kérem. Nem. Maradok a jelenlegi oldalon.

Flygt csatornás járókerekű szivattyúk

C-3000

CSATORNÁS JÁRÓKEREKŰ SZIVATTYÚK

  • Dugulásmentes járókerekek
  • Egy- és többcsatornás kialakítás
  • Hagyományosan nagy szabad átömlési keresztmetszetű kialakítások
  • Hatékony tisztavíz-kezelés
  • ​Öntöttvasból vagy opcionális anyagból készült járókerék

Segítségre van szüksége?

Forduljon szakértőhöz!

Contact an Expert

Whether you would like additional information or are interested in getting a quote, we're here to help.

All fields required.

*  Kötelezően kitöltendő mező
Termék modellek Technológia Esettanulmányok és műszaki leírások
Termék modellek
There are no results that match your search
Technológia

FLYGT CSATORNÁS JÁRÓKEREKŰ SZIVATTYÚK

Flygt A max. 775 kW-os motorral működtethető csatornás járókerekű C-szivattyúk szállítókapacitása akár 3000 l/s gal/minis lehet. Az alapváltozatban tartós öntöttvasból gyártott szivattyúk nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz, például kommunális vagy ipari szennyvíz átemelésére készülnek. Robbanásbiztos változatok is elérhetők. A hagyományos, oldalfalas egy- vagy többcsatornás C-szivattyúk az évek során már bizonyítottak. A kisebb C-szivattyúk járókereke a kiváló szárazanyag-áteresztő képességű Flygt Nevaclog®. A nagyobb szivattyúk a maximális hidraulikai hatásfok és dugulásállóság érdekében többcsatornás járókerékkel rendelkeznek.

Esettanulmányok és műszaki leírások

Circular stormwater pump station

FRANCE

Challenge One of the largest airports serving France required a stormwater treatment plant to handle the inflow from a large gravity sewer collecting water from the runways. Solution The pump station...

Részletek

Pump station with cleaning function

SWEDEN

Challenge Eighteen Flygt pump stations transport wastewater at a popular recreational and amusement area in central Stockholm. One of the pump stations handles restaurant wastewater containing fats,...

Részletek

Expansion of a desalination plant

AUSTRALIA

Challenge One of Australia’s largest cities was running short of fresh water and needed a major expansion of its desalination facility. One hurdle was to transfer the seawater to the plant. A new...

Részletek

Sewage and stormwater pump stations

UK

Storm water pump station design Challenge The revival of one of Britain’s largest commercially unexploited land areas called for multi-phase construction of two large pump stations. One pump station...

Részletek

Large capacity circular wet well

USA

Challenge Very deep, large capacity and limited footprint: these are common demands by customers for their pump stations designs. Recently, two such pump stations were needed in the US. Solution The...

Részletek

Circular wastewater lift station

USA

Challenge A 54,000-acre service area in a major city in Texas required assistance to handle a projected 50% increase in population and subsequent increase in wastewater processing demands. Solution...

Részletek