It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Kazakhstan. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Обнаружение аномалий

Получайте уведомления, если подключенное устройство отклоняется от ожидаемого поведения, например, уменьшает производительность насоса или нестабильный уровень воды

Аномалия — это отклонение от ожидаемого значения или тенденции, либо событие, которое существенно отличается от нормального поведения. Служба обнаружения аномалий включается автоматически при наличии типа аномалий, применимого к станции. Аномалии можно найти в главном меню для всех ваших станций или в меню станции для конкретной станции. 

Secure Connect показывает уведомления об отклонениях для подключенных устройств. Уведомления можно пометить как прочитанные или непрочитанные, но автоматически пометить как прочитанные через 180 дней. 

Типы отклонений зависят от типа станции. Если какой-либо тип аномалии применим к станции при создании станции, служба обнаружения аномалий включена по умолчанию. Для станции можно отключить общую службу обнаружения аномалий и обнаружение определенного типа аномалий. Типы отклонений применяются к различным устройствам в зависимости от того, какие точки данных выдают эти устройства. Информирование пользователей об отклонениях осуществляется с помощью уведомлений в приложении.

Типы аномалий, которые обнаружит Secure Connect

Связанные часто задаваемые вопросы

У многих пользователей были аналогичные вопросы о событиях, сигналах тревоги, аномалиях и инцидентах.