It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Kazakhstan. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Очень короткие циклы насоса

Применение

Этот тип отклонения применим к насосным станциям для канализационных стоков, для которых доступен статус работы насоса.

описание

Пользователи получают уведомление об этой аномалии, если выполняются следующие условия:

  • Очень короткие циклы работы насоса обнаруживаются повторно.
  • Продолжительность циклов насоса значительно меняется.

Возможная причина

  • Неисправность аналогового датчика уровня
  • Неисправность контроллера
  • Неисправность насоса

Связанные графики для оценки

Инструкции о том, где найти соответствующие таблицы для исследования, см. в
«Где найти таблицы отклонений для проверки?» в разделе Часто задаваемые вопросы о событиях > Аномалии .

Описание первой диаграммы

На графике показаны следующие данные:

  • Состояние работы каждого насоса станции
  • Уровень воды, если имеется

Период времени на диаграмме составляет один день с максимальным разрешением:

  • Если аномалия активна, на графике показан предыдущий день.
  • Если неисправность прекратилась, в таблице показан день ее возникновения.

Диаграмма позволяет пользователю оценить следующие пункты:

  • Проблема, вызвавшая аномалию
  • Текущее состояние станции, если аномалия все еще активна

Описание второй диаграммы

На графике показано ежедневное количество пусков каждого насоса станции. Период времени в таблице составляет несколько дней. Диаграмма позволяет пользователю оценить следующие пункты:

  • Степень проблемы
  • Частота возникновения проблемы
  • Разница в возникновении проблем между насосами

Оценка графиков

В данном примере станция оснащена двумя насосами, которые настроены на регулярную чередовку и работу между постоянными уровнями пуска и останова.

На первой диаграмме показана нерегулярная тенденция измеренного уровня воды с нереалистичными скачками. Скачки приводят к запуску и останову насосов сразу после этого. Это поведение указывает на проблему с датчиком уровня или контроллером.

На второй диаграмме показано, что каждый насос запускается сотни раз в день. Количество пусков значительно отличается от 20 раз за каждый день, который наблюдается в июле, до начала аномалии.

Кроме того, на второй диаграмме показано, что проблема одинаково влияет на оба насоса. Это понимание подтверждает, что проблема заключается в датчике уровня или контроллере, а не в насосе.

Отключить тип аномалии

Если поведение, определенное как отклонение от нормы, является нормальным для станции, тип отклонения должен быть отключен. Для получения дополнительной информации см. раздел «Как включить или отключить тип аномалии?» в разделе Часто задаваемые вопросы о событиях > Аномалии .

Связанные часто задаваемые вопросы

У многих пользователей были аналогичные вопросы о событиях, сигналах тревоги, аномалиях и инцидентах.