It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Kazakhstan. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Неожиданные изменения уровня воды

Применение

Этот тип аномалии применим к насосным станциям для канализационных стоков, оснащенным аналоговым датчиком уровня.

описание

Пользователи получают уведомление об этой аномалии, если измеренный уровень воды несколько раз уменьшается, когда насос не работает.

Возможная причина

  • Неисправность или другие проблемы с аналоговым датчиком уровня
  • Неисправность контроллера
  • Проблема с обратным клапаном насоса
  • Неправильная конфигурация станции в Secure Connect

Связанные графики для оценки

Инструкции о том, где найти соответствующие таблицы для исследования, см. в
«Где найти таблицы отклонений для проверки?» в разделе Часто задаваемые вопросы о событиях > Аномалии .

Описание графика Первый день обнаружения аномалии

На графике показаны следующие данные:

  • Состояние работы каждого насоса станции в первый день обнаружения неисправности
  • Уровень воды в первый день обнаружения аномалии

Диаграмма позволяет пользователю оценить проблему, вызвавшую аномалию.

Описание графика Текущее состояние станции

На графике показано, когда аномалия активна. На графике показаны следующие данные:

  • Состояние работы каждого насоса станции за предыдущие 24 часа
  • Уровень воды за предыдущие 24 часа

Диаграмма позволяет пользователю оценить текущее состояние станции.

Если аномалия прекратилась, отображается только диаграмма Первый день обнаружения аномалии.

Оценка графиков, пример 1

Станция оснащена двумя насосами, которые настроены на регулярную замену и работу между постоянными уровнями пуска и останова. На графиках показано, что измеренный уровень воды очень шумный, что затрудняет дифференциацию циклов насоса. Эта тенденция указывает на неисправность аналогового датчика уровня.

В данном примере ситуация особенно серьезна, поскольку неисправный датчик уровня измеряет нереалистичные скачки уровня, которые запускают насосы. Сразу после этого датчик измеряет уровень ниже заданного уровня останова и, таким образом, останавливает насосы. Такое поведение приводит к сотням ненужных циклов каждый день для обоих насосов, которые запускаются и останавливаются в быстрой последовательности.

Оценка графиков, пример 2

Измеренный уровень воды соответствует регулярной работе насоса между настроенными уровнями пуска и останова. В то же время использование насосов постоянно равно нулю, что не соответствует тенденции уровня воды. Это поведение указывает на проблему с конфигурацией станции в Secure Connect, а не с самой станцией.

Отключить тип аномалии

Если поведение, определенное как отклонение от нормы, является нормальным для станции, тип отклонения должен быть отключен. Для получения дополнительной информации см. раздел «Как включить или отключить тип аномалии?» в разделе Часто задаваемые вопросы о событиях > Аномалии .

Связанные часто задаваемые вопросы

У многих пользователей были аналогичные вопросы о событиях, сигналах тревоги, аномалиях и инцидентах.