It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Kazakhstan. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Фармацевтическая промышленность

Решения по измерениям для клинических, промышленных и исследовательских применений.

Клинические исследования и диагностика
Анализаторы Xylem измеряют уровень глюкозы в крови, плазме и сыворотке крови, а также уровень лактата в крови, плазме и спинно-мозговой жидкости. Они обширно используются для измерения уровня глюкозы в исследовании диабета и заводских настройках глюкометра; а для измерения уровня лактата — в физиологии спорта и программах тренировки спортсменов. Наша комплексная линейка рефрактометров применяется в спортивной науке для обеспечения получения спортсменами оптимального восполнения потери жидкости в ходе тренировок и соревнований.

Еда и напитки
Наши инструменты измеряют стандартные параметры, такие как температура, рН и уровень ключевых компонентов и побочных продуктов в настройках процесса и в лабораториях обеспечения качества. К анализируемым веществам относятся глюкоза, сахароза, лактоза, крахмал, холин, глютамат и этанол. При изучении порчи пищевых продуктов уровень лактата и этанола обеспечивает количественное доказательство присутствия нежелательных микробов. Наша биосенсорная технология применяется как для анализа сырья, так и для проверки контроля качества конечного продукта и наблюдения за стоками. Кроме того, наши системы позволяют выполнить проверку на ряд загрязнителей, которые можно найти в пищевых продуктах. К ним относятся, например, бензол, гербициды, красители, пестициды и т. д. Лабораторные рефрактометры позволяют точно измерить концентрацию этих веществ в еде и напитках.

Биопроцессы
Мы измеряем уровень питательных веществ, таких как глюкоза, глютамин и метанол, а также можем отследить уровень потенциально опасных побочных продуктов, таких как лактат и аммоний. Биофармацевтика использует быстрые электродные системы измерения Xylem для отслеживания процессов и управления ими.

Биотопливо
Анализаторы Xylem измеряют уровень ксилозы и глюкозы для отслеживания процесса ферментации в исследовании целлюлозного этанола и при определении уровня осадочного этанола в ходе дистилляции на производственных объектах.

Исследования в области физиологии
Наши анализаторы измеряют основные анализируемые вещества. В результате они предоставляют информацию о факторах роста, метаболизма, а также о токсичных веществах и многом другом.

Онлайн-мониторинг и контроль
Xylem предлагает несколько продуктов для онлайн-мониторинга и контроля за ключевыми анализируемыми веществами в биореакторах клеточных культур. Наши системы онлайн-мониторинга и контроля обеспечивают бюджетный и простой метод наблюдения (с возможностью добавления питающего насоса/механизмов управления).

Очистка воды в фармацевтике: чистота и экологичность имеют важное значение

Будь то питательная вода, внутренняя обработка или производство фармацевтической воды и окончательный слив — вода играет огромную роль в отрасли производства фармацевтических средств. Очистка воды на каждом этапе производства должна выполнять две задачи: обеспечивать чистоту и устойчивость. Загрязнение может быть опасно для жизни, поэтому предотвращение загрязнения воды крайне важно для обеспечения безопасности продукта. Методы обработки должны отвечать стандартам соответствующих фармакопей в части целевого применения воды, с учетом того, что для разных фармацевтических степеней чистоты требуются разные режимы обработки, от очищенной воды (PW) до высокоочищенной воды (HPW) и воды высочайшей степени очищенности для инъекций (WFI). Производители фармацевтических средств также принимают активное участие в поддержании устойчивого развития, поскольку и нехватка воды, и желание снизить негативное воздействие на окружающую среду побуждают эффективнее использовать воду с помощью внутреннего повторного использования и передовой обработки для окончательного слива.

Учитывая, что требования к обработке в разных фармакопеях бывают разными, в большинстве цепей обработки для производства очищенной воды или WFI используются мембраны (УФ и/или ограничительные), деионизация и/или дистилляция и дезинфекция. Тем не менее, такие методы обработки, как термальная дезинфекция и дистилляция, потребляют много энергии. Таким образом, повышение эффективности использования воды для снижения объема, нуждающегося в обработке, также помогает улучшить энергоэффективность. Внутреннее повторное использование в качестве промывочной воды снижает объем слива и расходы на обработку стоков.

Поскольку дезинфекция имеет огромное значение, на разных этапах процесса обработки, как правило, применяется целый ряд методов, включая термальный, УФ и озонирование. Эти процессы дезинфекции не создают химических побочных продуктов, хотя при применении озона требуется оборудование для разрушения озона. УФ становится все более популярным выбором, но этот метод выполняет санацию только в точке его применения и не защищает от микробных биопленок, которые могут скопиться в трубах. Для уничтожения этих биопленок необходимо периодически пропускать по системе обработки дезинфектант остаточного типа, как правило, озон.

Озон в сочетании с перекисью и/или УФ-излучением, крайне эффективен при окислении микробных биопленок и бактерий. Бренд Wedeco от Xylem — проверенный лидер в предоставлении надежных процессов санации, который обеспечивает как УФ-системы, так и блоки усовершенствованного окисления с применением озона и перекиси. УФ-системы Wedeco — лидеры отрасли с точки зрения энергоэффективности, а серия блоков усовершенствованного окисления MiPRO (озон, перекись и УФ) используется в самых разных сферах для обеспечения высочайшего уровня санации.

Фармацевтика / биофармацевтика Очистка сточных вод
Фармацевтика / биофармацевтика Удаление загрязнений
Фармацевтическая промышленность Фармацевтика / биофармацевтика