It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Portugal. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode
  • Hot Springs reduziu o vazamento de água em 50%

    A cidade reduziu o vazamento de água não faturada utilizando tecnologia digital avançada.

    Ler mais

  • Construção de um futuro de água resiliente

    Como a Tucson Water combina soluções digitais com técnicas centenárias.

    Ler mais

  • Solução de aluguer mantém estação a funcionar

    O filtro de lamas ativadas assegurou um tratamento de alta qualidade durante uma renovação.

    Ler mais

  • Soluções digitais para a resiliência a inundações:

    Três inovações que usam tecnologias digitais para transformar a adaptação ao clima.

    Ler mais

  • Serviço de águas reduz visitas a estações em 50%

    Tecnologia de Inspeção Remota dá aos operadores mais tempo para se focarem em tarefas essenciais.

    Ler mais

  • Ativos líquidos: Gestão de água industrial

    Conhecer os agentes que minimizam os riscos relacionados com a água e melhoram a sustentabilidade.

    Ler mais

  • Ativos líquidos: O papel da água na Pharma 4.0

    Como as soluções digitais da água estão a ajudar a gerir o desempenho da fabricação farmacêutica.

    Ler mais

Making Waves

Bem-vindo(a) à Making Waves, onde irá encontrar histórias sobre a água e a Xylem, uma empresa global de tecnologia da água com uma missão de resolver os problemas da água.

Escolha artigos e publicações de blog da nossa seleção de tópicos populares abaixo, leia uma das histórias das escolhas do editor, deslize pelo Feed de Notícias ou escolha Filtrar Por na barra de navegação superior para ter acesso a todas histórias e tópicos da Making Waves. Subscreva a nossa Newsletter mensal para estar atualizado sobre o maravilhoso mundo da água.

 

Notícias sobre a Água  Sustentabilidade  Inovação  Zero Emissões Líquidas  Analítica             

 

Escolhas do Editor

All Posts in PFAS

Teen innovators use machine learning and chemistry to combat PFAS pollution

When two students noticed that PFAS pollution wasn't getting enough attention in the UK, they decided to do something about it. Christopher Whitfeld and Wenqi...

PFAS treatment technologies for water utilities and PFAS-contaminated sites

PFAS treatment is a growing area of concern for water utilities, businesses and communities, particularly as governments pass stricter regulations. Research...

Innovative PFAS solution earns UK students Stockholm Junior Water Prize

Christopher Whitfeld and Wenqi (Jonathan) Zhao from the United Kingdom have received the prestigious Stockholm Junior Water Prize 2024 for their work on PFAS...

Construction site removes PFAS with mobile filtration solution

During construction of a new convention center in Muskegon, Michigan, PFAS, also known as forever chemicals, was detected in the water being pumped out to...

Combater PFAS (substâncias perfluoroalquiladas) com tecnologias da água comprovadas

Líderes da Xylem partilham opiniões sobre o impacto de uma nova regulamentação sobre PFAS nos Estados Unidos e sobre a forma como os operadores do setor da...

Emerging PFAS trends: Insights from Xylem's innovation leader on the Water Values Podcast

The Environmental Protection Agency (EPA) recently announced the first-ever national drinking water standard in the U.S. for certain per- and polyfluoroalkyl...