It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Portugal. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Ciências da vida, farmacêutica e bioprocesso

Soluções de medição para aplicações clínicas, industriais e de investigação.

Investigação e diagnósticos clínicos
Os analisadores da Xylem medem a glicose no sangue, plasma e soro; medem também lactato no sangue, plasma e líquido cefalorraquidiano.  São utilizados extensivamente na medição da glicose em pesquisa da diabetes e nas configurações do fabrico de glicosímetros; e na medição de lactato na fisiologia de exercícios e em programas de treino de atletas. A nossa linha completa de refratómetros serve a indústria da ciência do desporto para garantir que os atletas recebam níveis ótimos de hidratação durante treinos e competições.

Alimentos e bebidas
Os nossos instrumentos medem parâmetros comuns como temperatura, pH e principais ingredientes e subprodutos em definições de processos e em laboratórios de garantia de qualidade. Entre as substâncias a analisar estão a glicose, a sacarose, a lactose, o amido, a colina, o glutamato e o etanol. Em aplicações de deterioração de alimentos, os níveis de lactato e etanol fornecem provas quantitativas de micróbios indesejáveis. A nossa tecnologia de biossensor é utilizada desde a análise da matéria-prima até ao teste de controlo de qualidade do produto final e monitorização de efluentes.  Os nossos sistemas testam também uma grande variedade de contaminantes que podem ser encontrados em alimentos como benzeno, herbicidas, corantes, pesticidas, etc. Os refratómetros de laboratório permitem a medição precisa da concentração na indústria de alimentos e bebidas.

Bioprocessamento
Medimos nutrientes importantes como glicose, glutamina e metanol; podemos também monitorizar o nível de subprodutos potencialmente nocivos como lactato e amónio. A indústria biofarmacêutica utiliza as medições rápidas com base em elétrodos da Xylem para monitorizar e controlar os processos.

Biocombustíveis
Os analisadores da Xylem medem xilose e glicose para monitorizar o progresso da fermentação na pesquisa de etanol celulósico e medem etanol residual durante a destilação em instalações de produção.

Investigação de fisiologia
Os nossos analisadores medem substâncias a analisar fundamentais. Os resultados fornecem informações relacionadas com fatores de crescimento, metabolismo, agentes tóxicos e muito mais.

Monitorização e controlo on-line
A Xylem oferece vários produtos para monitorização e controlo on-line de substâncias a analisar fundamentais em biorreatores de cultura celular. Os nossos sistemas de monitorização e controlo on-line oferecem um método simples e económico de monitorização (com a possível adição de uma bomba/controlo de alimentação).

Tratamento de água farmacêutica - pureza e sustentabilidade são essenciais 

Desde a água de abastecimento, passando pelo tratamento interno para criar água de qualidade farmacêutica, até a descarga final, a água é fundamental para a produção farmacêutica. O tratamento da água em cada fase de produção deve cumprir dois objetivos: pureza e sustentabilidade. A contaminação é potencialmente fatal e, assim sendo, prevenir a contaminação da água é fundamental para a segurança do produto. Os tratamentos devem cumprir as normas das farmacopeias relevantes para a utilização pretendida da água, com diferentes qualidades farmacêuticos que requerem diferentes tratamentos, desde água purificada (AP), passando pela água altamente purificada (AAP), até à mais alta pureza de água para injeção (API). Os fabricantes de produtos farmacêuticos estão também a adotar uma abordagem proativa à sustentabilidade, já que tanto a escassez de água como a atenuação dos impactos ambientais incentivam a eficiência hídrica através da reciclagem interna e do tratamento avançado das descargas finais.

Embora observando que os requisitos de tratamento variam de acordo com a farmacopeia relevante, a maioria das sequências de tratamento para criar água purificada ou API envolvem membranas (UF e/ou OI), desionização e/ou destilação e desinfeção. No entanto, tratamentos como a desinfeção térmica e a destilação consomem muita energia. Assim sendo, melhorar a eficiência da água para reduzir a quantidade que requer tratamento melhora também a eficiência energética. A reutilização interna como água de lavagem também reduz os volumes de descarga e os custos de tratamento de águas residuais.

Como a desinfeção é extremamente fundamental, são normalmente empregues vários métodos, incluindo térmico, UV e ozonização, em múltiplos pontos durante o processo de tratamento. Estes processos de desinfeção não criam subprodutos químicos, embora a utilização de ozono exija também equipamento para destruir o ozono. UV está a tornar-se o processo preferido, mas este apenas higieniza no ponto de aplicação e não aborda biofilmes microbianos que podem acumular-se na tubagem. Para matar estes biofilmes, deve ser utilizado periodicamente um tipo residual de desinfetante, normalmente ozono, no sistema de tratamento.

O ozono, associado ao peróxido e/ou UV, é extremamente eficaz na oxidação de biofilmes e de bactérias microbianas. A marca Wedeco da Xylem é a líder de confiança em processos de higienização comprovados, fornecendo unidades de oxidação UV e avançadas envolvendo ozono e peróxido. Os sistemas UV da Wedeco lideram a indústria em eficiência energética, e a série MiPRO de unidades avançadas de oxidação (ozono, peróxido e UV) utilizam uma abordagem multifacetada para proporcionar o mais alto nível de higienização disponível.

Ciências da Vida, Farmacêutica e Biofarmacêutica Farmacêutica / Biofarmacêutica
Life Sciences, Pharma & Biopharma Measurement Solutions
Farmacêutica / Biofarmacêutica Remoção de contaminantes
Farmacêutica/Biofarmacêutica Tratamento de águas residuais
Ciências da vida, farmacêutica e bioprocesso Validação