Ativos líquidos: Como soluções digitais da água potenciam o desempenho dos fabricantes farmacêuticos
A mudança do setor farmacêutico para tecnologias avançadas – ou Pharma 4.0 – está a criar novas e arrojadas oportunidades para fazer progredir o setor. As soluções inovadoras da água têm um papel a desempenhar na transformação digital do setor farmacêutico. Os fabricantes mais inovadores do setor farmacêutico estão a adotar tecnologias da água alimentadas por dados para melhorar significativamente a qualidade, a segurança e a eficiência do produto. Estas soluções digitais da água estão a permitir ao setor farmacêutico servir melhor os pacientes e fornecedores de cuidados de saúde ao mesmo tempo que fazem progredir o seu próprio negócio e os objetivos de sustentabilidade.
A Making Waves falou com Ann Yates, Diretora do Mercado Farmacêutico para a Xylem, sobre como as tecnologias digitais estão a ajudar a gerir os resultados da produção farmacêutica.
1. Qual é o papel da água na Pharma 4.0?
O setor farmacêutico depende grandemente da água – não apenas como um ingrediente primário mas também para trabalho de processamento e de laboratório. Independentemente do uso em causa, o setor exige padrões rigorosos de pureza e qualidade, visto que mesmo vestígios de contaminantes podem comprometer a segurança do produto, conduzindo a riscos de saúde, retiradas de produtos e não conformidade regulamentar.
As tecnologias da água alimentadas por dados estão a criar novas oportunidades poderosas para que o setor farmacêutico acelere a sua transformação digital e gira resultados melhorados.
Os principais fabricantes farmacêuticos estão a implementar sensores digitais e tecnologias IoT para permitir a monitorização contínua e em tempo real dos parâmetros da água, tais como pH, condutividade, carga microbiana e carbono orgânico total (COT). Este controlo em tempo real assegura a conformidade com as normas regulamentares e a deteção atempada de potenciais problemas de qualidade. A automação aumentada dos sistemas também reduz os riscos associados ao erro humano.
2. Que outros benefícios está o setor farmacêutico a vivenciar ao implementar as tecnologias digitais da água?
Além de melhorar a qualidade da água e de assegurar a conformidade regulamentar, estamos a observar como as tecnologias digitais fazem a diferença na eficiência e na manutenção dos sistemas de fabricação.
São usados modelos de IA e de aprendizagem automática para otimizar os processos de tratamento de água e reduzir o consumo de energia. Isto assegura que está disponível água de qualidade farmacêutica (como WFI ou água purificada) quando for necessária ao mesmo tempo que limita os resíduos. Os sistemas de manutenção preditivos na Pharma 4.0 também são usados para monitorizar a saúde da infraestrutura de tratamento e distribuição de água. Usando dados dos sensores, o sistema pode ajudar os operadores farmacêuticos a prever quando os componentes do sistema de água (tais como bombas, filtros ou unidades de tratamento UV) irão necessitar de manutenção, maximizando o tempo de atividade da fabricação.
3. Como é que os fabricantes farmacêuticos podem começar a atualizar as suas tecnologias da água para iniciar a transformação Pharma 4.0?
A melhor forma de iniciar ou acelerar a transformação digital da sua organização é assumir uma abordagem prática e com boas bases. Muitas empresas estão desejosas de mergulhar diretamente em discussões sobre a IA e os gémeos digitais, mas muitas vezes isso representa um salto significativo desde as suas competências tecnológicas atuais.
Em vez disso, comece por estabelecer uma boa base e depois vá subindo com soluções e sistemas mais avançados. Cada novo nível de tecnologia que adotar irá juntar-se e ser dependente das soluções que tiver instalado anteriormente.
Também é essencial trabalhar com um parceiro de confiança que o ajude a implementar ferramentas e soluções digitais práticas que fazem progredir os seus objetivos de negócio, ao mesmo tempo que se alinham com as melhores práticas de cibersegurança do setor para otimizar e proteger os seus dados.
Para ser estratégico no seu planeamento, eis um simples quadro de 3 passos para guiar o seu percurso digital na água:
- Base: Avaliar e definir a sua base de referência; alinhar-se com um ritmo realista para a adoção de tecnologia nova. Centrar-se nas ferramentas e produtos digitais que lhe dão a possibilidade de armazenar, recolher e transmitir dados.
- Evolução: Procurar soluções que lhe permitem visualizar e gerir dados. Reunir informações potenciadas por dados; identificar áreas prioritárias para melhorar e definir objetivos.
- Transformação: Implementar soluções automatizadas para otimizar os seus dados recolhidos. Medir os resultados e integrar as aprendizagens para melhorar continuamente.
4. Como é que os clientes estão a aplicar estas estratégias e tecnologias para atingir resultados?
Estamos entusiasmados por ver os fabricantes farmacêuticos a adotar soluções digitais avançadas para a água a todos os níveis das suas operações. Ao implementar a inovação testada, estão a oferecer grandes benefícios para os pacientes e fornecedores de cuidados de saúde que servem, ao mesmo tempo que fortalecem o seu próprio desempenho. Um exemplo é a empresa da área da saúde Fortune 1000 que escolheu a solução digital Sophis da Xylem.
Esta empresa precisava de uma solução para assegurar a qualidade da água ao mesmo tempo que aumentava a capacidade e controlava os custos nas suas instalações.
Ao implementar uma monitorização remota, analítica preditiva e serviços especializados, o fabricante aumentou a sua capacidade de rastrear dados essenciais sobre a qualidade da água, como a condutividade de produto, a pressão de membrana e o fluxo de permeável.
A solução de monitorização contínua também está equipada com a capacidade de identificar padrões nos dados operacionais que podem levar a interrupções de serviço durante o processo de fabricação. Isto foi posto em prática quando uma bomba de alimentação estava a acumular demasiada pressão e a desligar-se inesperadamente. Devido ao reconhecimento do padrão, o Sophis assinalou a anomalia e previu quando é que o encerramento do sistema iria ocorrer.
Munido dos dados, um especialista em engenharia foi enviado para o local antes que a interrupção do serviço pudesse ocorrer. O técnico explicou o problema ao cliente e implementou uma medida corretiva indicada. A reparação decorreu em 15 minutos, otimizando o desempenho da bomba e prevenindo posteriores encerramentos operacionais.
Potenciado pelo Sophis, o fabricante conseguiu eliminar falsos alarmes, atualizar a capacidade da água e melhorar o controlo do ozono e do tanque. Isto levou a uma eficiência operacional melhorada ao mesmo tempo que se manteve a qualidade da água e a conformidade.
Saber mais sobre as soluções para a água da Xylem para o setor farmacêutico
Os nossos Serviços Digitais Sophis™ combinam tecnologia inteligente, analítica de dados, conhecimento especializado em engenharia e serviço proativo, assim como um foco contínuo nas melhores práticas de cibersegurança, para gerir eficientemente a água ao longo de todo o ciclo de vida do produto farmacêutico para um desempenho maximizado.