Bem-vindo(a) à Making Waves, onde irá encontrar histórias sobre a água e a Xylem, uma empresa global de tecnologia da água com uma missão de resolver os problemas da água.
Escolha artigos e publicações de blog da nossa seleção de tópicos populares abaixo, leia uma das histórias das escolhas do editor, deslize pelo Feed de Notícias ou escolha Filtrar Por na barra de navegação superior para ter acesso a todas histórias e tópicos da Making Waves. Subscreva a nossa Newsletter mensal para estar atualizado sobre o maravilhoso mundo da água.
Notícias sobre a Água Sustentabilidade Inovação Zero Emissões Líquidas Analítica
Escolhas do Editor
Todas as publicações em Making Waves
At the heart of Atlanta, Georgia Aquarium is a global leader in marine conservation, recycling 99% of its 12 million gallons of exhibit water daily. In...
When two students noticed that PFAS pollution wasn't getting enough attention in the UK, they decided to do something about it. Christopher Whitfeld and Wenqi...
Next week is WEFTEC 2024, the premier event for water quality professionals. Xylem will be showcasing a comprehensive suite of solutions designed to move,...
3 formas como a tecnologia da Xylem está a ajudar a Índia a resolver os desafios da água
As soluções permitem à indústria e aos municípios abordar os desafios da escassez de água, acessibilidade da água, eficiência energética e conformidade...
Por que é que os serviços de águas têm de dar prioridade à redução das emissões de óxido nitroso
O óxido nitroso (N 2 O) pode ser um dos maiores contribuidores para as emissões de gases com efeito de estufa resultantes do tratamento de águas residuais, mas...
High-efficiency mixers help three wastewater operators save energy and costs
Mixers in aeration and sludge tanks can account for up to 10% of a wastewater treatment plant’s overall energy use. By selecting energy-efficient mixers,...