It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Portugal. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode
  • Hot Springs reduziu o vazamento de água em 50%

    A cidade reduziu o vazamento de água não faturada utilizando tecnologia digital avançada.

    Ler mais

  • Construção de um futuro de água resiliente

    Como a Tucson Water combina soluções digitais com técnicas centenárias.

    Ler mais

  • Solução de aluguer mantém estação a funcionar

    O filtro de lamas ativadas assegurou um tratamento de alta qualidade durante uma renovação.

    Ler mais

  • Soluções digitais para a resiliência a inundações:

    Três inovações que usam tecnologias digitais para transformar a adaptação ao clima.

    Ler mais

  • Serviço de águas reduz visitas a estações em 50%

    Tecnologia de Inspeção Remota dá aos operadores mais tempo para se focarem em tarefas essenciais.

    Ler mais

  • Ativos líquidos: Gestão de água industrial

    Conhecer os agentes que minimizam os riscos relacionados com a água e melhoram a sustentabilidade.

    Ler mais

  • Ativos líquidos: O papel da água na Pharma 4.0

    Como as soluções digitais da água estão a ajudar a gerir o desempenho da fabricação farmacêutica.

    Ler mais

Making Waves

Bem-vindo(a) à Making Waves, onde irá encontrar histórias sobre a água e a Xylem, uma empresa global de tecnologia da água com uma missão de resolver os problemas da água.

Escolha artigos e publicações de blog da nossa seleção de tópicos populares abaixo, leia uma das histórias das escolhas do editor, deslize pelo Feed de Notícias ou escolha Filtrar Por na barra de navegação superior para ter acesso a todas histórias e tópicos da Making Waves. Subscreva a nossa Newsletter mensal para estar atualizado sobre o maravilhoso mundo da água.

 

Notícias sobre a Água  Sustentabilidade  Inovação  Zero Emissões Líquidas  Analítica             

 

Escolhas do Editor

All Posts in Water Utilities

Estação de bombeamento reduz custos de operação em 82%

Uma grande estação de bombeamento da Escócia reduziu significativamente seus custos de operação e o consumo de energia, graças a uma atualização do equipamento...

Relatório sobre o gerenciamento de recursos hídricos apela a uma cooperação intersetorial

Um novo relatório afirma que a cooperação entre as partes interessadas é vital para garantir o futuro abastecimento e gerenciar melhor a água. O relatório...

Resposta de emergência salva abastecimento de água municipal

No ano passado, um desastre abateu-se sobre a cidade canadense de Lac-Mégantic, quando um trem carregado de petróleo leve descarrilou no centro da cidade. A...

Falhar não é uma opção para uma estação de águas residuais

Enfrentando orçamentos cada vez menores, algumas estações de águas residuais dos EUA adotaram uma estratégia de “operar até falhar” para ativos como bombas de...

Por que o futuro da Índia depende do tratamento de águas residuais?

Fornecer água limpa suficiente a uma população em crescimento pode ser difícil, até mesmo para países relativamente ricos e desenvolvidos. Porém, na Índia, um...

Estação de bombeamento reduz consumo de energia em 27%

Uma estação de bombeamento de águas residuais às margens do lago de Como, na Itália, reduziu com sucesso o consumo de energia em 27% graças ao Flygt Experior...