It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Angola. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

  • Hot Springs reduziu o vazamento de água em 50%

    A cidade reduziu o vazamento de água não faturada utilizando tecnologia digital avançada.

    Ler mais

  • Construção de um futuro de água resiliente

    Como a Tucson Water combina soluções digitais com técnicas centenárias.

    Ler mais

  • Solução de aluguer mantém estação a funcionar

    O filtro de lamas ativadas assegurou um tratamento de alta qualidade durante uma renovação.

    Ler mais

  • Soluções digitais para a resiliência a inundações:

    Três inovações que usam tecnologias digitais para transformar a adaptação ao clima.

    Ler mais

  • Serviço de águas reduz visitas a estações em 50%

    Tecnologia de Inspeção Remota dá aos operadores mais tempo para se focarem em tarefas essenciais.

    Ler mais

  • Ativos líquidos: Gestão de água industrial

    Conhecer os agentes que minimizam os riscos relacionados com a água e melhoram a sustentabilidade.

    Ler mais

  • Ativos líquidos: O papel da água na Pharma 4.0

    Como as soluções digitais da água estão a ajudar a gerir o desempenho da fabricação farmacêutica.

    Ler mais

Making Waves

Bem-vindo(a) à Making Waves, onde irá encontrar histórias sobre a água e a Xylem, uma empresa global de tecnologia da água com uma missão de resolver os problemas da água.

Escolha artigos e publicações de blog da nossa seleção de tópicos populares abaixo, leia uma das histórias das escolhas do editor, deslize pelo Feed de Notícias ou escolha Filtrar Por na barra de navegação superior para ter acesso a todas histórias e tópicos da Making Waves. Subscreva a nossa Newsletter mensal para estar atualizado sobre o maravilhoso mundo da água.

 

Notícias sobre a Água  Sustentabilidade  Inovação  Zero Emissões Líquidas  Analítica             

 

Escolhas do Editor

All Posts in Construction & Mining

Nova ferramenta TotalCare economiza tempo e dinheiro

“A chave para um desempenho de bomba confiável em longo prazo é uma boa manutenção”, explica Kajsa Dannberg. “As bombas Flygt são construídas para durar e, se...

Xylem fornece misturadores para a expansão do Canal do Panamá

A Xylem ganhou uma licitação para fornecer misturadores especializados para o projeto de expansão do Canal do Panamá. O enorme projeto permitirá que navios...

Novo site de drenagem da Xylem

A Xylem lançou um novo site de drenagem on-line que inclui um novo recurso Localizador de bombas, estudos de caso e artigos, além de informações específicas...

Contagem regressiva para o Project 24

Este ano, no Dia Mundial da Água, 22 de março, a Planet Water e a Xylem Watermark fizeram algo que nunca havia sido feito antes. O Project 24 da Planet Water...

Xylem ajuda países asiáticos e prepara para mudança climática

À medida que as condições climáticas representam uma ameaça cada vez maior às cidades e áreas urbanas do mundo, a resiliência da água está emergindo como um...

Acesso à água e energia coloca em risco o setor de mineração

Em seu último relatório sobre o setor de mineração e metalurgia, a EY (antes Ernst & Young) indicou o acesso à água e energia como um dos dez principais riscos...