It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Biogas e biometano

Biogas - produzione di energia ecologica e sostenibile

L'utilizzo di substrati offre un elevato potenziale energetico, sia che si tratti di letame, insilati, scarti di lavorazione degli alimenti o persino avanzi di cibo provenienti da ristoranti o abitazioni private. La produzione di biogas trasforma questi rifiuti in energia, riducendo al contempo le emissioni di gas serra. In questo processo, l'energia che non viene utilizzata nelle operazioni dell'azienda può essere venduta con profitto alla rete pubblica. La digestione anaerobica è un processo naturale basato su un concetto semplice. Tuttavia, una produzione efficiente di biogas richiede che i substrati, per lo più complessi, possano essere pompati e miscelati in modo efficace.

Generare energia dai rifiuti: Xylem aumenta la sicurezza dei vostri processi e garantisce un'efficienza ottimale

  • Per garantire l'omogeneità, i substrati vengono mantenuti in movimento
  • La miscelazione dei substrati impedisce ai materiali di galleggiare e sedimentare.
  • I substrati sono una combinazione di supporti fibrosi a bassa densità e materiali pesanti.
  • L'obiettivo delle pompe è fornire un'alimentazione costante senza intasamenti.

Cercare un rapporto ottimale tra spinta e potenza

L'efficienza del processo di miscelazione non dipende solo dal rapporto tra potenza assorbita (in CV o kW) e volume. L'efficienza di un'operazione di miscelazione dipende anche dalla quantità di spinta generata per unità di energia (N/kW). La linea completa di miscelatori Xylem, con eccellenti rapporti spinta/uscita, può essere utilizzata per l'installazione in una varietà di configurazioni di digestori e miscele di substrati. Per ottenere i migliori risultati di miscelazione, posizionare i miscelatori in modo da garantire un flusso di massa ottimale.  La profondità e l'angolo di installazione del miscelatore devono essere adattati alla configurazione del digestore e alle caratteristiche del substrato. I miscelatori completamente sommergibili con regolazione della profondità e dell'angolo consentono le configurazioni più flessibili e la massima efficienza energetica.

Vasca di alimentazione/di preparazione

Biogasanlage_2013_315x200.png• Miscelazione di substrati in una materia prima omogenea
• Distribuzione uniforme dei solidi

 

 

 

Prodotti consigliati: Miscelatori Flygt a velocità singola 

Digestore

BRS_Biogas Support System_GK_Final-03-L315x200.png • Fornitura di un substrato omogeneo come materia prima per i batteri che generano biogas.
• Prevenzione della formazione di croste e schiuma
• Mantenimento di una temperatura stabile e ottimale in tutta la vasca del digestore.
• Miscelazione dell'intero contenuto della vasca
• Rilascio di bolle di biogas a tutte le profondità del digestore per portarle in superficie per l'estrazione
•   Prevenzione della sedimentazione

Prodotti consigliati: Miscelatori Flygt a velocità singola

Serbatoio di accumulo

biogas_315x200.png

• Fornitura di una miscela omogenea del substrato fermentato per le applicazioni in campo.
• Ristabilimento dei solidi sedimentati prima del pompaggio.

Ogni serbatoio e ogni processo richiede un sistema di miscelazione perfettamente calibrato per mantenere i substrati in movimento e massimizzare la produzione di energia.

 

Prodotti consigliati: Miscelatori Flygt a velocità singola

  Il vostro requisito e la nostra combinazione di miscelatori idonei

CFD Results Chart_315x200.png  I requisiti del miscelatore dipendono dai substrati, dalle geometrie del digestore e dalla produzione. Per garantire una miscelazione uniforme in tutto il digestore, è necessaria una buona conoscenza dei gradienti di densità dei vari substrati utilizzati nei digestori come cibo per i batteri.


 

Prodotti consigliati: Flygt 4460 Biogas, Mixer a Basse Velocità Flygt, Flygt Sistema di supporto per biogas BIS-1, SI Analytics Titrator TitroLine® 5000, Pompe con tecnologia Flygt N, Pompe Flygt Chopper, Pompe Flygt Vortex

Misuratori di energia termica

PolluTherm_F_freigestellt.jpg  Il prodotto principale degli impianti di biogas è l'energia e la sfida principale per la generazione di energia è l'uso sostenibile del calore di scarto. L'uso del calore di scarto delle unità di cogenerazione è un fattore cruciale per le prestazioni economiche e ambientali degli impianti di biogas. I contatori di energia termica misurano con precisione l'energia termica o frigorifera da utilizzare per il teleriscaldamento/raffreddamento proveniente dall'unità di cogenerazione.

Prodotti consigliati: PolluWatt™ Duo II con sensore di flusso meccanico 90 °C/PN16, PolluTherm® F con PolluFlow con sensore di flusso a ultrasuoni 90 °C/PN16, PolluTherm® con PolluFlow con sensore di flusso a ultrasuoni 130°C/PN25, PolluFlow sensore di flusso a ultrasuoni 90 °C/PN16 o 130°C/PN25