It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

I servizi idrici non stanno solo adottando l’IA. Stanno definendo lo standard.

Di Austin Alexander, Vice President AI, Xylem ed Ethan Edwards, Research Director, Bluefield Research

Austin Alexander
Water Utilities Digital Transformation Municipal Drinking Water Municipal Wastewater Utility Infrastructure Data Analytics

Oggi i servizi idrici stanno implementando l’IA per colmare un divario crescente tra la capacità della forza lavoro e la domanda operativa, con risultati misurabili in termini di efficienza, qualità del servizio e velocità decisionale, documentati in 107 iniziative in cinque regioni.

I servizi idrici stanno realizzando i vantaggi dell’IA, implementandola per affrontare le sfide operative con risultati misurabili. Nel 2025, Bluefield Research ha documentato 107 iniziative di intelligenza artificiale condotte da aziende che abbracciano America del Nord, Europa, Asia-Pacifico, Medio Oriente e America Latina. Le soluzioni basate sull’intelligenza artificiale per le utility stanno arrivando in un momento pressante nel settore idrico: entro il 2044 è prevista una lacuna di 690 miliardi di dollari per il finanziamento delle infrastrutture per le acque reflue e le acque piovane negli Stati Uniti, il 30% della forza lavoro idrica negli Stati Uniti dovrebbe andare in pensione entro il 2030 e le comunità e le industrie dipendono da un servizio affidabile ogni giorno. Le utility non stanno adottando l'IA perché è entusiasmante. Lo stanno adottando perché la pressione operativa lo richiede sempre di più.

Abbiamo incontrato Austin Alexander ed Ethan Edwards dopo la loro sessione congiunta sull’adozione dell’IA nel settore idrico presso AWWA ACE il 24 giugno 2026, per approfondire la questione.

Che cosa hanno dimostrato i dati Bluefield che ti hanno sorpreso?

Ethan Edwards: La creatività delle utility nel modo in cui utilizzano l'IA è impressionante. Le utility nelle cinque regioni globali che abbiamo analizzato spesso stanno rispondendo alle stesse pressioni condivise: infrastrutture obsolete, cambiamenti della forza lavoro, variabilità climatica e richieste normative. Tuttavia, i tipi di soluzioni che hanno applicato sono di ampia portata.

Un'altra cosa che si distingue è quanto sono avanzate alcune utility. La conversazione pubblica tende a trattare l’acqua come un settore in ritardo rispetto all’adozione della tecnologia, ma in realtà c’è un forte entusiasmo per i progetti che migliorano la coerenza operativa, la reattività dei servizi e l’efficienza finanziaria. Ci aspettiamo che molte utility prendano nota di ciò che stanno facendo le principali utility innovative e trovino modi per incorporare soluzioni simili nelle loro operazioni.

Austin Alessandro: E il motivo alla base di tutto ciò è importante. Le utility non stanno implementando l’IA perché un fornitore gli ha detto o perché un promemoria strategico ha detto “trasformazione digitale”. Stanno implementando questi strumenti perché ogni giorno le comunità dipendono da questi sistemi. Questa responsabilità definisce il modo in cui costruisci, gestisci e distribuisci. È una disciplina che la maggior parte dei settori non ha e si rivela esattamente ciò che richiede una distribuzione responsabile dell'IA.

Come si presenta la distribuzione disciplinata dell'IA nella pratica?

Austin Alessandro: L'Hampton Roads Sanitation District in Virginia, USA, è presente nel white paper e nella presentazione come esempio di AI-forward. La utility gestisce 14 impianti di trattamento delle acque reflue e ha pilotato soluzioni generate basate sull’IA per ottimizzare il consumo energetico e il dosaggio chimico. Inoltre, hanno collaborato con altre utility per sviluppare un sistema di intelligenza artificiale unificato e agente su misura per i flussi di lavoro delle utility.

L’utilità si considera un punto di riferimento chiave per l’adozione dell’IA a livello settoriale. Ognuno dei loro progetti è progettato per offrire risparmi sui costi. Se alcuni progetti possono impedire una costosa decisione di capitale, vale la pena investire. Questo è un modello scalabile.

Ethan Edwards: DC Water è un altro esempio. L’utility sta implementando GenAI per rimodellare sia il servizio clienti che le operazioni interne. Il personale interno che ha adottato Microsoft Copilot è raddoppiato in un anno e i suoi utenti attivi hanno registrato significativi aumenti di produttività. Hanno inoltre lanciato un chatbot GenAI multilingue che ha ricevuto una formazione su 40 diversi argomenti sul sito web delle utility per rispondere alle richieste di consumo e fatturazione personalizzate dei loro clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno. È un passo avanti nella loro tabella di marcia per il miglioramento continuo dell’assistenza clienti.

Rischi come allucinazioni, sicurezza informatica e preoccupazioni della forza lavoro si presentano ogni volta che si parla di intelligenza artificiale. Come affrontate questo problema?

Austin Alessandro: I dubbi sono legittimi. Ma ecco la nuova concezione che conta: i responsabili dei servizi idrici gestiscono i rischi operativi ogni singolo giorno. Ogni decisione sulle infrastrutture, il trattamento e la risposta alle emergenze comporta incertezza e responsabilità reale. L'IA non è categoricamente diversa; richiede lo stesso approccio disciplinato applicato a un nuovo strumento.

La basiamo su cinque principi: trasparenza e spiegabilità, privacy e sicurezza dei dati, supervisione umana su ogni decisione critica, responsabilità chiara ed equità. La più importante di queste è la supervisione umana. Consigliato da AI. Gli esseri umani decidono. Sempre. Se non è possibile spiegare come è stata generata una raccomandazione, non è possibile difendere l'azione su di essa. E nell’acqua, questo è importante per le persone e le aziende in ogni comunità.

Ethan Edwards: Le vulnerabilità per i servizi idrici stanno crescendo con l’espansione delle capacità di intelligenza artificiale che superano gli standard di sicurezza informatica.  È un motivo importante per trattare la sicurezza informatica come un requisito di progettazione in qualsiasi progetto fin dal primo giorno e ripetere e rivedere continuamente i protocolli di sicurezza informatica man mano che la tecnologia continua a evolversi.

Austin Alessandro: E la governance, fatta nel modo giusto, è ciò che permette la velocità. Un’unica utility mantiene la politica dell’IA in forma di “bozza” intenzionalmente in modo che possa evolversi man mano che la tecnologia si evolve. Questa non è un'incertezza. Questa è esattamente la postura giusta. La governance non è ciò che ti rallenta. È ciò che ti permette di muoverti con fiducia su larga scala.

Domande frequenti

Cosa spinge l’adozione dell’IA nelle utility idriche?

Tre pressioni convergenti: un divario di 690 miliardi di dollari nel finanziamento delle infrastrutture per le acque reflue e le acque piovane negli Stati Uniti entro il 2044, il 30% della forza lavoro idrica negli Stati Uniti va in pensione entro il 2030 e la crescente domanda di coerenza operativa nei sistemi da cui le comunità dipendono ogni giorno. L'IA sta aiutando le utility a colmare il divario tra la capacità e l'affidabilità di cui hanno bisogno le loro comunità.

In che modo l’IA aiuta le utility a gestire la transizione della forza lavoro?

Rendendo le conoscenze istituzionali accessibili ai nuovi operatori e dipendenti al momento della decisione, attraverso strumenti come il rilevamento delle anomalie e l’analisi degli scenari. L'obiettivo non è quello di sostituire operatori esperti. È assicurarsi che le loro conoscenze non escano dalla porta quando vanno in pensione.

Quali principi di governance contano di più per l'IA nell'acqua?

Trasparenza e spiegabilità, privacy e sicurezza dei dati, supervisione umana su ogni decisione critica, responsabilità chiara ed equità. Il più fondamentale: L'IA raccomanda, gli esseri umani decidono, sempre. Le utility che costruiscono la governance prima di costruire il progetto pilota sono quelle che si scalano con fiducia.

La disciplina è il vantaggio

Ciò che la ricerca di Bluefield e il lavoro di Xylem insieme alle utility stanno mostrando non è una storia tecnologica. È una storia operativa su ciò che accade quando la maturità dell'IA soddisfa la responsabilità che i sistemi idrici hanno sempre richiesto.

Questa responsabilità si rivela un vantaggio. Le utility che gestiscono il rischio operativo da decenni, sotto un vero e proprio controllo pubblico, sono meglio posizionate per implementare l'IA in modo responsabile rispetto a quasi tutti gli altri settori. La disciplina è già presente. Gli utensili sono pronti. Le prove tra pari sono reali.

Ogni giorno collaboriamo con i servizi idrici per collegare l’innovazione globale alle realtà operative dei loro sistemi specifici, aiutandoli a spostare, trattare, misurare, ottimizzare e proteggere l’acqua per le comunità che contano su di loro. Insieme, possiamo trasformare le pressioni che le utility idriche stanno gestendo oggi in una base per un funzionamento più resiliente e reattivo domani.

Per scoprire in che modo le soluzioni AI possono adattarsi alle tue operazioni, rivolgiti a uno specialista Xylem.