It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Attiva la modalità ad alto contrasto

Il costo che non state misurando. Come l'efficienza top di gamma riduce al minimo il TCO

Quando la pompa più economica diventa la decisione più costosa 

Se il vostro dipartimento acquisti valuta i sistemi di pompaggio basandosi solo sul prezzo iniziale, state misurando il numero sbagliato. 

Comprendiamo la pressione. I cicli di approvvigionamento sono guidati dalla visibilità del budget, e il CAPEX di una pompa è il parametro più diretto su cui agire; si trova proprio lì, sull'offerta. Tutto il resto: l'energia che consumerà nel corso di migliaia di ore di funzionamento, la manutenzione che richiederà, l’anidride carbonica che genererà, rimane nascosto nel futuro. Eppure, per la maggior parte delle applicazioni di pompaggio ad alto tempo di funzionamento, l'energia domina la spesa complessiva del ciclo di vita con un rapporto tale da poter rendere il prezzo d'acquisto iniziale quasi irrilevante nell'equazione totale. 

La trappola è nota: selezionare l'apparecchiatura con il CAPEX più basso, e causare silenziosamente anni di spese operative evitabili. Insieme, possiamo dare una svolta.

Cosa determina il costo reale di una pompa

Una pompa non costa quello che la pagate. Costa quello che consuma durante tutta la sua vita operativa. 

Quando i sistemi di pompaggio non sono ottimizzati (punti di lavoro sovradimensionati, funzionamento a velocità fissa, scarso adattamento idraulico al profilo di carico effettivo), ogni ora di funzionamento è un'ora di spesa elettrica non necessaria. L'inefficienza non si annuncia. Si somma silenziosamente nel corso di decine di migliaia di ore, accumulandosi nelle vostre bollette energetiche e nei vostri report sul carbonio. 

Ecco come appare questo scenario nella pratica. Consideriamo una pompa in funzione per 8.000 ore all' anno, una cifra realistica per applicazioni a processo continuo nei servizi per il tempo libero, nei servizi per edifici commerciali o in contesti industriali leggeri. Con una tariffa elettrica commerciale del Regno Unito di £0,25 per kWh, la differenza tra una pompa ben accoppiata e ad alta efficienza e una vecchia unità a velocità fissa può rappresentare migliaia di sterline in costi operativi annuali, per singola pompa. Su un sistema con molteplici punti di lavoro, questo divario diventa ancora più significativo.  

Il metodo è semplice: modellare il funzionamento della pompa sul suo effettivo profilo di carico, calcolare la potenza assorbita media ponderata per il tempo in ciascuna condizione operativa, quindi tradurla in consumo elettrico annuale, costi ed emissioni di CO2. I dati di ingresso: tempo di funzionamento, tariffa, distribuzione del carico, sono conoscibili per quasi qualsiasi applicazione. Ciò che serve è la volontà di richiedere il confronto. 

Questo è esattamente ciò che facciamo, lavorando al fianco dei nostri clienti per costruire il business case prima che venga presa una decisione sulle specifiche.

Dall'analisi all' azione: lavorando al fianco di FT Leisure 

Questo non è un quadro teorico. È ciò che abbiamo messo in atto, insieme a FT Leisure, un cliente OEM con sede nel Regno Unito che serve il mercato delle ristrutturazioni e del tempo libero, quando il loro team stava valutando l'upgrade di pompe in una serie di installazioni esistenti.

 Collaborando con Andy Murphy, Refurbishment Solutions Manager presso FT Leisure, il nostro team Xylem ha condotto un confronto completo sul ROI e sulle emissioni tra l'esistente soluzione di pompaggio non ottimizzata e un upgrade proposto che utilizza la gamma centrifuga ad alta efficienza NSCSX di Lowara: 

  • 2 × Lowara NSCSX 125-250/110/404CCZ
  • 2 × Lowara NSCSX 100-200/75/404CCZ

Queste unità sono state selezionate non solo per i loro indici di efficienza, ma per il loro adattamento idraulico all'applicazione, garantendo quell'allineamento al punto di lavoro che rende i dati di efficienza reali, non teorici.

I risultati

Utilizzando 8.000 ore di funzionamento annuali e la tariffa elettrica commerciale vigente nel Regno Unito (£0,25/kWh), l'analisi ha fornito un quadro chiaro del valore in gioco: 

Lowara NSCSX 125-250/110/404CCZ

  • Risparmio annuo sui costi dell'elettricità: ~£11.467 
  • Variazione dei costi di manutenzione: -£1.800/anno 
  • Risparmio netto totale annuo: ~£9.667 
  • Riduzione annua delle emissioni: ~8.898 kg CO₂e 
  • Periodo di ammortamento: ~8 mesi 

Lowara NSCSX 100-200/75/404CCZ

  • Risparmio annuo sui costi dell'elettricità: ~£10.893 
  • Variazione dei costi di manutenzione: -£1.800/anno 
  • Risparmio netto totale annuo: ~£9.093 
  • Riduzione annua delle emissioni: ~8.453 kg CO₂e 
  • Periodo di ammortamento: ~7 mesi 

Complessivamente, i due upgrade consentono un risparmio elettrico lordo di oltre £22.360 all'anno e un risparmio netto totale combinato superiore a £18,000 all'anno, una volta che tutte le variazioni di costo, inclusa la manutenzione, sono state contabilizzate. Questo è il numero che conta: una cifra prudente, comprensiva di tutti i costi, che regge al controllo in qualsiasi revisione degli acquisti o della finanza. 

Su entrambi i gruppi di pompe, l'upgrade offre anche una riduzione combinata delle emissioni che sfiora i 17.350 kg di CO₂e all'anno, risparmi sul carbonio operativo che si riflettono direttamente sui progressi della rendicontazione Scope 2 per i clienti finali di FT Leisure.* 

I tempi di ammortamento (misurati in mesi, non in anni) ridefiniscono radicalmente il significato di "upgrade" per una conversazione sugli approvvigionamenti. L'investimento di capitale nell'apparecchiatura giusta si ripaga da solo prima che il primo anno di funzionamento sia completato.

“Con l'aumento dei costi energetici, migliorare l'efficienza non è più opzionale — è un imperativo aziendale. La partnership con Xylem ci ha permesso di quantificare il reale impatto dell'upgrade dei sistemi di pompaggio obsoleti, dimostrando chiari risparmi sui costi, un rapido ammortamento e una riduzione delle emissioni. Questo ha cambiato radicalmente il modo in cui ci interfacciamo con gli utenti finali, spostando l'attenzione dal costo iniziale al valore a lungo termine e a risultati misurabili.”
Andy Murphy, Refurbishment Solutions Manager, FT Leisure

Gli approvvigionamenti possono guidare il cambiamento 

La lezione del progetto FT Leisure è replicabile in quasi tutte le applicazioni di pompaggio ad alto tempo di funzionamento; sia che gestiate una struttura per il tempo libero, un edificio commerciale, un processo industriale o un impianto di approvvigionamento idrico. 

Il cambiamento è semplice: richiedere confronti sul ciclo di vita, non solo preventivi iniziali. Costruire il confronto su presupposti chiari e verificabili come il tempo di funzionamento annuale, la tariffa elettrica effettiva, il profilo di carico operativo reale, e la risposta giusta diventa visibile. Non dovete crederci sulla parola; fidatevi dei dati quantitativi!

E i dati, nella nostra esperienza, puntano costantemente nella stessa direzione: l'energia è il fattore di costo dominante, l'efficienza è la via più rapida per ridurre i costi del ciclo di vita e le emissioni, e i sistemi meglio posizionati per raggiungere tali risultati sono quelli specificati tenendo conto dell'adattamento idraulico fin dal primo giorno. 

“Questo tipo di analisi vale in tutti i mercati e le applicazioni: i clienti che passano da una mentalità basata sul CAPEX a una basata sul ciclo di vita sono quelli che prendono costantemente decisioni migliori per le loro attività, per i loro budget e per i loro obiettivi di sostenibilità. I dati ci sono. Il nostro ruolo è portarli alla luce quanto prima nel processo decisionale per fare la differenza.”
Chiara Lucia Tregnago, Strategy & Product Support Lead, Applied Water — Xylem

È qui che possiamo lavorare insieme. I nostri teams sono attrezzati per condurre la stessa analisi sulle vostre installazioni, quantificando il divario tra le vostre prestazioni attuali e ciò che la tecnologia ottimizzata Lowara può offrire, presentato come un business case su cui i vostri stakeholders possono agire. 

La domanda non è se l'upgrade abbia senso dal punto di vista finanziario. Per la maggior parte delle applicazioni ad alto tempo di funzionamento, l'analisi vi dice che lo ha. La domanda è: quanto tempo siete disposti ad aspettare prima di vederne le prove?

Calcoliamo i numeri per le vostre attività 

Lavoriamo al fianco di utilities, OEM, ingegneri dei servizi per l'edilizia e gestori di strutture ogni giorno per sostituire le ipotesi con i dati e il prezzo iniziale con il valore totale. 

Se avete un impianto di pompaggio esistente e volete capire cosa potrebbe offrire la tecnologia ottimizzata Lowara in termini di risparmio energetico, ammortamento e riduzione del carbonio, contattate il vostro team commerciale Xylem per richiedere un confronto sul ciclo di vita per la vostra applicazione.

*I calcoli del carbonio si basano sulle emissioni operative Scope 2 utilizzando il fattore di emissione della rete del Regno Unito dello IEA (0,194 kg CO₂e/kWh). Il carbonio incorporato non è incluso in questa analisi. I risparmi si basano sui parametri operativi sopra dettagliati; i risultati effettivi varieranno a seconda delle condizioni specifiche del sito, del profilo del tempo di funzionamento e delle tariffe energetiche vigenti.*I calcoli del carbonio si basano sulle emissioni operative Scope 2 utilizzando il fattore di emissione della rete del Regno Unito dello IEA (0,194 kg CO₂e/kWh). Il carbonio incorporato non è incluso in questa analisi. I risparmi si basano sui parametri operativi sopra dettagliati; i risultati effettivi varieranno a seconda delle condizioni specifiche del sito, del profilo del tempo di funzionamento e delle tariffe energetiche vigenti.