It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

PFAS e tecnologia delle pompe: fare chiarezza sulla complessità per i gestori del servizio idrico

Nel settore dei servizi idrici, pochi temi hanno suscitato negli ultimi anni un livello di attenzione e di incertezza pari a quello dei PFAS. I media li definiscono “forever chemicals”, sostanze chimiche eterne. Le autorità di regolamentazione stanno ampliando progressivamente il perimetro delle valutazioni. E gli operatori del settore si trovano davanti a una domanda tanto legittima quanto urgente: che cosa significa tutto questo per le apparecchiature su cui facciamo affidamento ogni giorno?

Conosciamo bene la pressione. Gestire infrastrutture datate, adeguarsi a normative in continua evoluzione e garantire alle comunità una fornitura d’acqua sicura e affidabile lascia ben poco spazio all’ambiguità. È proprio per questo che riteniamo sia arrivato il momento di affrontare il tema dei PFAS in modo chiaro, concreto e con tutta la solidità della nostra competenza tecnica. 

Comprendere il vero significato di PFAS

PFAS, acronimo di Per- and Polyfluoroalkyl Substances (sostanze per- e polifluoroalchiliche), è un termine che comprende una famiglia ampia ed estremamente diversificata di sostanze chimiche sintetiche. Ciò che ogni composto PFAS condivide è un legame carbonio-fluoro (C–F): uno dei legami singoli più forti nella chimica organica, con un'energia di dissociazione del legame di circa 500 kJ/mol. Questa straordinaria stabilità è precisamente ciò che rende questi composti così efficaci come materiali per applicazioni ingegneristiche e, in alcune forme, così persistenti nell’ambiente.

Ma è qui che la precisione conta enormemente. Non tutti i PFAS si comportano allo stesso modo, e trattare l'intera classe come un unico rischio monolitico offusca proprio le distinzioni che dovrebbero guidare decisioni sensate e basate sulla scienza. 

I PFAS si dividono in due categorie fondamentalmente diverse. I fluoropolimeri - materiali come PTFE, PVDF, FEP, FKM, FFKM e ETFE - sono composti a catena lunga e ad alto peso molecolare. Le loro dimensioni e la loro stabilità strutturale fanno sì che non possano migrare a livello molecolare o atomico; in altre parole, non possono passare attraverso le membrane biologiche o diffondersi nell'acqua a concentrazioni significative. Per questo, organi scientifici e autorità regolatorie li considerano generalmente sostanze a bassa preoccupazione, grazie all’elevato peso molecolare, all’eccezionale stabilità chimica e alla minima biodisponibilità.

I PFAS non polimerici, dall'altro lato - inclusi i PFAA, i tensioattivi fluorurati e le relative specie a catena corta - sono molecole piccole e mobili. Proprio per le loro dimensioni, possono viaggiare attraverso i sistemi idrici, accumularsi nei tessuti biologici e, in determinate sottocategorie, mostrare attività endocrina e altri effetti avversi documentati sulla salute. Sono proprio queste specie non polimeriche che hanno giustamente attirato il più intenso controllo normativo, ed è la distinzione tra queste due categorie che ogni operatore dovrebbe comprendere chiaramente. 

Esiste poi un ulteriore aspetto di trasparenza che un pubblico scientificamente informato merita di conoscere con chiarezza: i PFAS non polimerici sono spesso generati, utilizzati o rilasciati durante la produzione, lavorazione e smaltimento dei fluoropolimeri. Mentre il fluoropolimero finito in sé è una molecola grande e stabile che genera bassa preoccupazione, il suo ciclo di vita produttivo è intrinsecamente legato a specie PFAS non polimeriche più piccole, mobili e spesso tossiche. Questa è una sfida sistemica, non limitata al singolo prodotto - e la recente risposta dell'industria chimica lo dimostra chiaramente. Di fronte alla pressione normativa, molti produttori sono passati a tensioattivi fluorurati "alternativi": composti a catena più corta o nuove molecole proposte come sostituti più sicuri. Ma queste alternative sono ancora PFAS non polimerici. Il problema non è stato risolto - è stato spostato. Questo è precisamente il motivo per cui l'approccio di Xylem non è semplicemente quello di dichiarare i fluoropolimeri sicuri e andare avanti, né nell’inseguire riformulazioni che si limitano a trasferire il rischio altrove. La nostra risposta è una scelta di prudenza concreta: utilizzare i fluoropolimeri in modo selettivo e limitato, solo dove non esiste attualmente alcuna alternativa praticabile, dove il bisogno prestazionale è reale e verificato, e dove non vi è alcuna indicazione di un imminente divieto normativo. Crediamo che questa sia la posizione più trasparente, e anche quella più difendibile - per i nostri clienti, per gli enti regolatori e per le comunità che serviamo tutti insieme.

“La distinzione tra fluoropolimeri e PFAS non polimerici non è una semplice nota tecnica — è un punto centrale per il modo in cui valutiamo il rischio e progettiamo le soluzioni. I fluoropolimeri sono stati usati in modo sicuro nelle infrastrutture idriche per decenni perché la loro architettura molecolare impedisce quel livello di mobilità e biodisponibilità associato ai PFAS nocivi.”
Mauro Agostini, Mechanical Engineering Lead, Applied Water, Xylem

Come e perché utilizziamo i fluoropolimeri nell'ingegneria delle pompe

Nell'ingegneria delle pompe, i fluoropolimeri trovano applicazione grazie a prestazioni che sono sinceramente difficili da replicare. All'interno del portafoglio Lowara Applied Water, i fluoropolimeri compaiono in tre aree critiche della progettazione delle pompe. 

Nei sistemi di tenuta, materiali come FPM, FKM e FFKM - elastomeri perfluorurati commercializzati anche con i marchi Viton™ e Kalrez® - garantiscono una resistenza chimica su un'ampia gamma di fluidi aggressivi, dall'acqua potabile clorata ai fluidi di processo industriali. Mantengono la stabilità dimensionale anche in presenza di ampie escursioni termiche che degraderebbero i materiali di tenuta convenzionali, proteggendo i componenti interni della pompa e prevenendo perdite anche nelle condizioni di esercizio più gravose. 

Nelle applicazioni dei cuscinetti, il PTFE assicura un basso attrito e una straordinaria resistenza all'usura che si traduce direttamente in intervalli di manutenzione più lunghi e in una riduzione degli interventi di manutenzione. Per i gestori che amministrano grandi flotte di pompe distribuite lungo le reti idriche, tale riduzione dell'onere manutentivo nel ciclo di vita non è un dettaglio secondario: rappresenta un vantaggio operativo ed economico significativo. 

Nel rivestimento dei cavi dei motori sommersi, materiali come FEP ed ETFE proteggono i sistemi elettrici che operano in ambienti sotterranei e subacquei dove l'esposizione a umidità, sostanze chimiche e sollecitazioni meccaniche è continua. In questi contesti, l'integrità dei cavi non è solo una questione di operatività - è una questione di sicurezza. 

Sono decisioni ingegneristiche fondate su decenni di validazione sul campo, adottate perché nessuna alternativa attualmente disponibile offre la stessa combinazione di resistenza chimica, durabilità meccanica e comprovata affidabilità operativa - in particolare nelle applicazioni destinate alle infrastrutture per l'acqua potabile, dove prestazioni e sicurezza sono indispensabili. 

È importante sottolineare che, nell'ampio portafoglio Lowara, l'EPDM rimane la soluzione di tenuta standard nella maggior parte delle applicazioni. Le versioni con fluoropolimeri vengono adottate in modo selettivo, solo nelle applicazioni in cui le prestazioni richieste lo rendono realmente necessario e in cui non è ancora disponibile un’alternativa praticabile. 

Una visione trasparente del panorama normativo

Il quadro normativo intorno ai PFAS è in evoluzione e lo stiamo seguendo con grande attenzione e partecipazione attiva. Da quando sono iniziate le discussioni preliminari a livello europeo, il numero di specie PFAS sotto esame attivo è cresciuto da circa 5.000 a circa 10.000. Allo stesso tempo, non sono state introdotte restrizioni specifiche su singole sostanze fluoropolimeriche, né sono stati formalmente definiti nuovi valori limite per i materiali delle pompe o per le applicazioni nelle infrastrutture idriche.

Non stiamo aspettando che il quadro regolatorio venga finalizzato prima di agire. La nostra valutazione interna del portafoglio prodotti Applied Water è già in corso: stiamo portando avanti un’attività sistematica di individuazione dei componenti contenenti fluoropolimeri, valutando e adottando alternative laddove siano disponibili soluzioni concrete e praticabili. È un impegno continuo, perché una gestione davvero responsabile non si limita a inseguire il cambiamento, ma lo anticipa.

Per tutti i prodotti Lowara destinati ad applicazioni con acqua potabile sono già in essere certificazioni di terza parte secondo i relativi schemi di approvazione, con parametri PFAS monitorati attivamente e soggetti a rivalutazione man mano che il quadro normativo evolve. Queste certificazioni non sono semplici formalità amministrative: rappresentano una verifica rigorosa del fatto che le nostre soluzioni soddisfino i più elevati standard per la tutela della salute umana.

”La certificazione nel settore dell'acqua potabile non è mai un traguardo statico, è un impegno costante. Poiché i parametri PFAS continuano a entrare nei quadri normativi di tutta l'area EMEA, lavoriamo proattivamente per garantire che ogni prodotto Lowara destinato al contatto con l'acqua potabile sia valutato in base ai requisiti in evoluzione. Le nostre certificazioni di terze parti offrono una garanzia indipendente non solo a noi, ma a ogni operatore, ingegnere e regolatore che fa affidamento su queste apparecchiature. Rimanere all’avanguardia in questo ambito richiede una stretta collaborazione lungo tutta la filiera, una responsabilità che assumiamo con il massimo impegno."
Enrico Caterini, Standards and Product Certifications Specialist AW – EMEA, Xylem

Cosa significa tutto questo per le vostre attività

Se gestite infrastrutture idriche, avete una responsabilità fondamentale: garantire che le apparecchiature che installate e gestite non compromettano le comunità e i servizi essenziali che dipendono da esse. È una responsabilità che condividiamo con voi: sul campo, nel processo di specifica e nel lavoro continuo di miglioramento del nostro portafoglio.

La nostra posizione si basa sulla scienza: i fluoropolimeri utilizzati nei componenti delle pompe Lowara sono materiali ad alto peso molecolare e chimicamente stabili, la cui sicurezza nelle applicazioni per l'acqua potabile è convalidata da decenni. Si distinguono in modo netto dalle specie PFAS non polimeriche, mobili e a catena corta, che sono al centro delle principali preoccupazioni normative e di salute pubblica. Continueremo a investire nella ricerca di materiali alternativi in modo che, man mano che emergeranno opzioni realmente valide, potremo far evolvere il nostro portafoglio ovunque gli standard prestazionali possano essere mantenuti senza compromessi.

L'acqua è un bene troppo essenziale – e le infrastrutture che la distribuiscono troppo critiche – per accettare qualcosa di meno della piena trasparenza e di una collaborazione attiva. Insieme, vogliamo garantire che le apparecchiature al centro delle vostre attività offrano non solo prestazioni affidabili, ma anche la tranquillità che deriva dal sapere esattamente che cosa contengono, perché quei materiali sono presenti e come vengono gestiti.

Siamo qui per aiutarvi ad affrontare questo scenario con chiarezza, perché è così che costruiamo un futuro più sicuro dal punto di vista idrico per le comunità che hanno bisogno.

Per richieste tecniche relative alle specifiche e alle certificazioni dei prodotti Lowara, si prega di contattare il proprio rappresentante Xylem Applied Water.

Nota sui marchi registrati: Viton™ è un marchio di The Chemours Company FC, LLC. Kalrez® è un marchio registrato di DuPont de Nemours, Inc. o delle sue affiliate. Questi marchi sono citati esclusivamente a scopo descrittivo per identificare i materiali utilizzati nei componenti delle pompe Lowara. Xylem Inc. non è affiliata, sponsorizzata o ufficialmente collegata a The Chemours Company FC, LLC o DuPont de Nemours, Inc.