It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Riparazione PFAS per il drenaggio delle costruzioni

Mitigare PFAS e altri contaminanti nei cantieri edilizi con soluzioni di emergenza e mobili

L’acqua del cantiere edilizio causata dagli scavi deve essere pompata via dal cantiere e trattata correttamente. Questo processo di riparazione richiede in genere la rimozione di solidi o micro contaminanti sospesi. Questa operazione deve essere eseguita prima che l'effluente possa essere introdotto nel sistema comunale o in un corso d'acqua. I cantieri edili stanno trovando sempre più livelli di sostanze per e polifluoroalchiliche (PFAS) in queste acque sotterranee. 

I PFAS sono sostanze chimiche prodotte dall’uomo note per la loro resistenza al calore, all’acqua e all’olio. Spesso indicati come “sostanze chimiche permanenti”, non si rompono facilmente nell’ambiente o nel corpo umano, sollevando potenziali problemi di salute.

Trattare l’acqua per gli agenti contaminanti nel cantiere 

È stato dimostrato che i materiali da costruzione emettono PFAS, in particolare nei prodotti utilizzati per la copertura, la verniciatura e i lavori correlati. Materiali essenziali per la costruzione come vernici, sigillanti, adesivi, rivestimenti e cablaggio contribuiscono al problema. Mentre i costruttori e gli installatori possono fare del loro meglio per mitigare la loro produzione di PFAS, la contaminazione può comunque verificarsi nelle acque sotterranee. Ciò potrebbe anche essere causato da altri lavori di costruzione nelle vicinanze o da lavori precedenti effettuati nell'area. Purtroppo, qualunque sia la fonte, è responsabilità del costruttore trattare l'acqua per PFAS e altri composti prima di reintrodurla nei sistemi idrici comunali. 

Le aziende edili devono essere consapevoli non solo dei PFAS, ma anche dei VOC, dei metalli pesanti e dei composti inorganici, tra gli altri contaminanti. Quando si esegue il drenaggio, è fondamentale raggiungere i livelli di contaminanti richiesti dalla legge. Xylem dispone di soluzioni per qualsiasi tipo di composto presente nelle acque sotterranee del cantiere. Il grafico seguente illustra i composti più comuni presenti nell’acqua del cantiere edilizio e i mezzi di bonifica necessari per trattarli. 

Composto

Mezzi di riparazione

Acido perfluoroottano solfonico (PFOS), acido perfluoroottanoico (PFOA) e altre sostanze per o polifluoroalchiliche (PFAS)

Rimozione PFC (trattamenti con carbonio e resina)

Tricloroetilene (TCE)

Terreno a carboni attivi/Strisciatore aria

Diclorometano (DCM)

Terreno a carboni attivi/Strisciatore aria

1,2,3 - Tricloropropano (TCP)    

Correzione TCP

Composti organici volatili (VOC)

Terreno a carboni attivi/Strisciatore aria

BTEX (benzene, toluene, etilbenzene, xilene)

Terreno di carbonio attivo

Diossano

AOP/Resina

Altri composti organici

Terreno di carbonio attivo

Arsenico

Mezzi idrossidi ferrici granulari GFH®

Cadmio

Mezzi per la rimozione dei metalli per tracce SCUφ

Rame

Mezzi per la rimozione dei metalli per tracce SCUφ

Perclorato o cianidi

Resina a scambio ionico

Selenio

Trattamento biologico


Xylem dispone di una delle flotte di trattamento dell’acqua mobili più grandi, versatili e reattive del Paese. La nostra combinazione di pre-trattamento, serbatoi, liquidi o resine può mitigare in modo efficace PFAS e altri contaminanti a qualsiasi portata e in quasi tutti i luoghi, indipendentemente dall’ingombro o dalle condizioni atmosferiche. Offriamo unità mobili di emergenza, nonché soluzioni a breve e lungo termine per drenare il tuo sito e rendere l’acqua conforme. 

 

Dalla prova dell’acqua alla progettazione della soluzione di trattamento più efficace, siamo in grado di rispondere rapidamente per soddisfare o superare i vostri obiettivi di trattamento