It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Sistemi di erogazione dell’acqua dolce per le imbarcazioni

Garantiamo l’affidabilità dell’acqua fresca per un’esperienza di navigazione confortevole

Quando sei in acqua, la tua imbarcazione diventa la tua casa e una fonte di acqua fresca pulita e affidabile è una comodità e una necessità, rendendo la vita a bordo più confortevole. Fornendo acqua per il lavaggio delle stoviglie, le docce e altri usi, la pompa per l’acqua dolce e il suo sistema di erogazione garantiscono una fornitura costante degli accessori nella cucina, nella testa e nella doccia.  

Le pompe a diaframma a pressione controllata forniscono ai proprietari delle imbarcazioni un sistema per l’acqua dolce facile da usare come la fornitura di acqua domestica, con la versatilità necessaria per offrire una portata completa o un funzionamento veloce. La pompa è controllata da un interruttore che rileva la caduta di pressione quando viene aperto un rubinetto e attiva la pompa. Si spegne quando la pressione del sistema raggiunge un limite preimpostato quando il rubinetto è chiuso. Scegliere la pompa per le proprie esigenze è semplice: basta controllare le dimensioni del sistema e il numero di uscite necessarie per funzionare contemporaneamente e selezionare la pompa appropriata.  

Xylem offre una linea completa di soluzioni di erogazione per l’acqua dolce Jabso per la tua imbarcazione. Scelte da decenni dai proprietari e dai produttori di imbarcazioni, queste pompe autoadescanti resistenti e affidabili forniscono la pressione necessaria per l’acqua fresca e la pulizia. Quindi, sia che tu sia in giro per la giornata o in barca a vela, Jabsco ti offre sistemi di pressione, pompe a diaframma, serbatoi accumulatori, dispositivi di controllo della velocità, filtri e filtri.