Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Nombre de démarrages inégal

Utilisation

Ce type d’anomalie s’applique aux stations de pompage des eaux usées à deux pompes, dans lesquelles les pompes sont réglées pour alterner régulièrement à chaque cycle.

Le type d’anomalie est désactivé pour les types d’appareils pour lesquels, en général, les pompes ne alternent pas régulièrement.

Description

Les utilisateurs sont avertis de cette anomalie si le nombre de démarrages d’une pompe dépasse de plus de 20  % celui de l’autre pompe de la station pendant quelques jours consécutifs.

Causes possibles

  • Une pompe ne parvient pas à abaisser le niveau d’eau à plusieurs reprises et s’appuie donc sur l’autre pompe pour terminer le cycle
  • Une pompe démarre à plusieurs reprises en raison d’un défaut dans la pompe, d’un défaut dans la commande de la pompe ou d’une configuration incorrecte de la station

Graphiques associés pour évaluation

Pour savoir où trouver les graphiques associés pour examen, voir
« Où puis-je trouver les tableaux d’anomalies à examiner  ? » sous FAQ sur les événements > Anomalies.

Description du graphique Détail de l’utilisation de la pompe

Le graphique présente les données suivantes  :

  • L’état de fonctionnement de chaque pompe dans la station
  • Le niveau d’eau, le cas échéant

La période dans le graphique est d’un jour avec la résolution maximale  :

  • Si l’anomalie est active, le graphique indique la veille.
  • Si l’anomalie a cessé, le graphique indique le jour où l’anomalie a commencé.

Le graphique permet à l’utilisateur d’évaluer les éléments suivants  :

  • Le problème qui a causé l’anomalie
  • L’état actuel de la station, si l’anomalie est toujours active

Description du tableau Nombre de démarrages des pompes

Le tableau indique le nombre quotidien de démarrages pour chaque pompe de la station. La période dans le graphique est de plusieurs jours. Le graphique permet à l’utilisateur d’évaluer les éléments suivants  :

  • L’étendue de la différence de nombre de démarrages entre les deux pompes
  • Fréquence de survenue du problème

Évaluation des graphiques, exemple 1

Le tableau Détail de l’utilisation de la pompe montre que la pompe 2 s’appuie fréquemment sur la pompe 1 pour terminer le cycle.

Le tableau Nombre de démarrages des pompes indique donc que le nombre de démarrages de la pompe 1 est supérieur à celui de la pompe 2.

Les graphiques indiquent que le problème est survenu régulièrement au cours du mois dernier.

Évaluation des graphiques, exemple 2

Le tableau Détail de l’utilisation de la pompe présente une tendance irrégulière du niveau d’eau mesuré avec des pics irréalistes. Le graphique présente également des cycles de pompe très courts et fréquents qui ne font pas baisser le niveau d’eau. Ce comportement indique qu’il y a un problème dans la commande des pompes.

Le tableau Nombre de démarrages des pompes indique que le problème cause un nombre élevé de démarrages pour les deux pompes, en particulier pour la pompe 2.

Désactiver le type d’anomalie

Si le comportement identifié comme anomalie est normal pour une station, le type d’anomalie doit être désactivé. Pour plus d’informations, voir « Comment activer ou désactiver un type d’anomalie  ? » sous FAQ sur les événements > Anomalies.

FAQ associée

De nombreux utilisateurs ont eu des questions similaires sur les événements, les alarmes, les anomalies et les incidents.