Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Honnête efficacité énergétique pour les soufflantes

La Directive révisée de l’Union Européenne sur le traitement des eaux usées urbaines est entrée en vigueur début 2025. Parmi les normes plus strictes d’élimination des nutriments et les règles de micropolluants figurent également des objectifs ambitieux de neutralité énergétique. Plus précisément, les usines de traitement des eaux usées desservant une population équivalente à 10 000 personnes et plus doivent finalement atteindre 100 % de neutralité énergétique d’ici décembre 2045.

La dernière directive place plus de 30 000 usines de traitement des eaux usées en Europe1 sur le marché des énergies renouvelables au cours des deux prochaines décennies, telles que le biogaz et la capture de chaleur. Cependant, les énergies renouvelables peuvent être difficiles à fournir, coûteuses et incohérentes en fonction des conditions climatiques. Pour que la neutralité énergétique soit réalisable, les services publics européens réfléchissent à la façon de minimiser la consommation d'énergie de leurs usines. Moins il faut d'énergie pour faire fonctionner une usine, plus les étapes de neutralité énergétique de 20 %, 50 %, 70 % et 100 % deviennent réalisables.

Une étude sur les équipements de traitement des eaux usées révèle rapidement ce que les professionnels des eaux usées savent déjà : l’aération représente 50 à 70 % de la consommation d’énergie des installations de traitement des eaux usées. Pour respecter la date limite de neutralité énergétique de 2045, les services européens de traitement des eaux usées s’efforceront de rendre leur aération aussi efficace que possible grâce à la technologie, à l’optimisation des opérations et aux dernières normes d’efficacité des soufflantes du secteur.

L’aération est au cœur du traitement biologique des eaux usées. L’oxygène dissous fourni par les soufflantes aux réservoirs d’aération permet à une multitude de bactéries de convertir l’ammoniac en nitrate et par une combinaison de zones aérobies et anoxiques, il est possible de dénitrifier, afin d’éliminer les polluants organiques et les nutriments dans les eaux usées pour arrêter l’eutrophisation dans les eaux réceptrices. Du fait que les performances de traitement dépendent tant de la « ventilation » des bactéries, les soufflantes sont un élément de base mondial dans les usines de traitement des eaux usées d’élimination des nutriments.

Coincée par le passé

Historiquement, les soufflantes à déplacement positif sont la technologie de choix pour fournir de l’air aux bassins d’aération. Cependant, les turbocompresseurs à basse pression et à haut rendement et les systèmes d’emballage sont entrés sur le marché au cours de la dernière décennie, réduisant la consommation d’énergie globale des installations jusqu’à 40 %.  5 %. Actuellement, les normes ISO 1217 pour les soufflantes PD et 5389 pour les soufflantes centrifuges sont utilisées par les ingénieurs et les services publics pour déterminer le rendement énergétique de la soufflante. Mais ces normes ne sont pas conçues pour évaluer la dernière génération de technologie d’aération et ne permettent pas aux utilisateurs de comparer les fabricants de soufflantes pendant le processus de prise de décision.

De plus, ces normes plus anciennes évaluent les moteurs à leur plein rendement de charge, en les appliquant à tout le spectre de fonctionnement. Les normes 1217 et 5389 négligent de prendre en compte l'impact de la charge énergétique partielle, des pertes du variateur de fréquence (VFD) et des pertes au niveau du système sur l'efficacité du système. Ces anciennes normes induisent en erreur les services publics sur les coûts d'exploitation associés à leurs équipements les plus gourmands en énergie.

Pour remédier à ces défauts, l'American Society of Mechanical Engineers (ASME) a développé le code de test de performance (PTC) 13, un test de performance pour les soufflantes emballées de soufflantes à déplacement positif et de types de soufflantes centrifuges. La nouvelle norme ISO 22484 repose sur l’ASME PTC13 et constitue désormais la norme de test mondiale pour tous les types de soufflantes.

Norme complète de rendement de la soufflante

Les PTC 13 et ISO 22484 proviennent d’une demande de comparaisons côte à côte des performances des soufflantes centrifuges et à déplacement positif à basse pression. La norme repense la manière dont le rendement est noté non seulement en ce qui concerne les courroies et les moteurs, mais aussi la façon dont l’air pénètre dans le système. Par exemple, les normes ISO 1217 et 5389 prennent en compte les mesures de débit d'entrée pour le rendement nominal. Cette méthode ne tient pas compte des fuites internes, des pertes de compression et des inefficacités du système. La norme ISO 22484 évalue l'air de sortie, corrigé en fonction des conditions d'entrée.

L’aération est au cœur des systèmes biologiques de traitement des eaux usées.  Les soufflantes, l’aération diffuse et les agitateurs fonctionnent en synchronisation pour fournir de l’oxygène et optimiser l’élimination des nutriments biologiques.

Dans le cadre de l’objectif de neutralité énergétique de la dernière Directive urbaine sur les eaux usées, les services d’eaux usées européens doivent soumettre un audit énergétique d’ici décembre 2032.2 Pour avoir une idée réelle des performances fil à air des soufflantes nouvelles et existantes, l’application de la norme ISO 22484 au lieu des normes existantes donnera aux responsables des services publics une idée plus honnête des performances de leurs soufflantes, ce qui leur permettra à leur tour de faire des choix plus intelligents sur leurs opérations.

Résultats de performances honnêtes

À mesure que la technologie de la soufflante évolue, les normes d’efficacité du secteur devraient s’y conformer. La norme ISO 22484 permet aux services européens de traitement des eaux usées de comparer la consommation d’énergie et l’efficacité d’aération totale des soufflantes à basse pression PD et centrifuges. La conception avec un nombre accru de diffuseurs pour un meilleur transfert d'oxygène peut également réduire le débit d'air requis et doit être intégrée aux soufflantes pour optimiser l'efficacité du transfert du système en kg O2/kWh. En fin de compte, les clients des services publics obtiennent des attentes plus précises pour leurs équipements et peuvent planifier les budgets, les projets et les appels d’offres en conséquence.

 


1 Commission européenne – Eaux usées urbaines
2 Union Européenne – Directive relative aux eaux usées