Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Élimination de l’azote dans le traitement des eaux usées

Nitrification biologique et dénitrification pour une élimination efficace de l’azote

L’élimination de l’azote est une partie essentielle du traitement des eaux usées. Lorsque l’excès d’azote est rejeté dans l’eau de réception, il peut contribuer à l’eutrophisation, aux proliférations d’algues nocives et à l’épuisement de l’oxygène qui endommagent les écosystèmes aquatiques. Certaines formes d’azote, en particulier l’ammoniac, peuvent également être directement toxiques pour la vie aquatique, tandis que le nitrate peut contribuer à des problèmes de qualité de l’eau en aval et d’eau potable. Une élimination efficace de l’azote aide les usines de traitement à respecter les limites de rejet réglementaires, à protéger les bassins versants sensibles et à améliorer la qualité globale des effluents.

L’élimination de l’azote est généralement obtenue par des procédés biologiques tels que la nitrification et la dénitrification, qui convertissent les composés azotés en azote gazeux inoffensif pour réduire l’impact environnemental.

Processus biologiques d’élimination de l’azote

Nitrification

La nitrification est le processus biologique par lequel les bactéries aérobies convertissent d’abord l’ammoniac en nitrite, puis en nitrate. Ce processus s'effectue dans des zones d'aération avec suffisamment d'oxygène dissous, un pH correct et un vieillissement adéquat des boues. La nétrification est réalisée principalement par la nitrification des microorganismes qui poussent dans les systèmes de boue activée ou de biofilm.

Dénitrification

La dénitrification se produit lorsque les bactéries convertissent le nitrate en azote gazeux dans des conditions anoxiques, où l’oxygène dissous est absent mais où du nitrate est disponible. En utilisant le carbone organique comme source d’énergie, ces microorganismes réduisent progressivement le nitrate en azote gazeux, qui est libéré dans l’atmosphère. La dénitrification se produit généralement dans des zones anoxiques dédiées.

Pour une dénitrification optimale, il est important d’assurer un mélange correct des flux d’eaux usées et de retour, de maintenir les solides en suspension et d’empêcher l’oxygène mesurable de pénétrer dans la zone anoxique.

Nitrification et dénitrification simultanées (SND)

La nitrification et la dénitrification simultanées se produisent lorsque l’ammoniac est oxydé en nitrate dans les zones aérobies, tandis que le nitrate est réduit en azote gazeux dans les microenvironnements à faible teneur en oxygène dans le même réacteur ou floc. Dans des conditions d’oxygène dissous soigneusement contrôlées, les bactéries nitratrices et dénitratrices peuvent travailler ensemble pour améliorer l’élimination de l’azote dans un environnement de processus unique.

Défis courants

Les performances d’élimination de l’azote peuvent être affectées par la stabilité du processus, la demande d’énergie, la disponibilité en carbone et les exigences de conformité des permis. La nitrification est sensible aux faibles concentrations d’oxygène dissous, aux températures froides, au temps de rétention court des solides et aux composés toxiques ou inhibiteurs, qui peuvent tous réduire l’efficacité d’élimination de l’ammoniac. Du fait que les bactéries hydratantes se développent lentement, la récupération après des conditions difficiles peut prendre du temps. La nitrification consomme également de l’alcalinité et peut réduire le pH, une mise en tampon inadéquate peut donc nuire aux performances. De plus, l'aération requise pour la nitrification peut rendre le processus énergivore.

La dénitrification dépend du maintien d’un environnement anoxique, de la fourniture d’une quantité suffisante de nitrate et de la disponibilité d’une quantité suffisante de carbone biodégradable. Si le carbone est limité, l’élimination du nitrate peut être incomplète et l’azote total des effluents peut rester élevé. Dans certains cas, les installations peuvent avoir besoin d’ajouter une source de carbone externe, ce qui augmente à la fois les coûts et la complexité opérationnelle. Un mauvais mélange, un transfert d'oxygène dissous dans les zones anoxiques ou des taux de recyclage incorrects peuvent également réduire l'efficacité de la dénitrification.

Pour la nitrification et la dénitrification, une instrumentation et un contrôle de processus efficaces sont essentiels. Les variations de la charge d’affluent, du débit par temps humide et des variations de température saisonnière peuvent rendre l’optimisation difficile. Les opérateurs doivent équilibrer l'alimentation en oxygène, l'utilisation de carbone, l'âge de la boue et la recirculation interne pour maintenir des performances stables. Lorsque ces facteurs ne sont pas gérés avec soin, les usines peuvent subir des percées d’ammoniac ou de nitrate, réduire l’efficacité du traitement et augmenter le risque de non-conformité.

Solutions éprouvées pour l’élimination de l’azote

Xylem travaille en étroite collaboration avec des ingénieurs-conseils et des municipalités pour relever les défis de l’élimination de l’azote. Notre portefeuille complet et nos professionnels expérimentés nous aident à identifier les meilleures options pour les nouvelles usines de traitement, les rééquipements ou les mises à niveau. Nous proposons des technologies et des services utilisés pour l’élimination biologique de l’azote, y compris l’aération, le mélange, le traitement biologique et la surveillance et le contrôle des procédés.