It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Hochkontrastmodus aktivieren

Graben, Dredge Spoils und Baustellenwasseraufbereitung

Reduzieren Sie Bauverzögerungen mit mobilen und Notfallwasseraufbereitungssystemen

Eine Baustelle kann ein Gebäude sein, das in einer flachen Wassertischumgebung, einer Wasserpromenade oder sogar einem Hafen-/Flussbaggerprojekt gebaut wurde; jeder Standort muss entwässert werden und kann eine Wasseraufbereitung erfordern. Bei einem Hafenbaggerbetrieb müssen die Verderben entwässert werden; ein Graben oder Teich auf einer Baustelle muss möglicherweise entleert und entwässert werden; und jedes Wasser, das als kontaminiert befunden wird, muss effektiv behandelt werden. 

Die Baustellenentwässerung entfernt angesammeltes Grund- oder Oberflächenwasser aus Rückhaltebecken, Gräben und Ausgrabungen. Wenn dieses Grundwasser positiv auf Verunreinigungen einschließlich PFAS getestet wird, ist auch eine effektive Aufbereitung dieses Wassers erforderlich, um die staatlichen und bundesstaatlichen Anforderungen zu erfüllen. 

Der Prozess der Entfernung von Verunreinigungen 

Die Entwässerung kann das Pumpen von Felgengräben, Gräben oder Brunnenpunkten erfordern und wird in der Regel vor und während der Ausschachtung abgeschlossen. Das Wasser wird dann behandelt, um Verunreinigungen zu entfernen, bevor es in Land-, Oberflächenwasser- oder Regenwassereinlässe abgelassen wird. Xylem arbeitet eng mit Auftragnehmern und Bauunternehmen zusammen, um mobile Aufbereitungslösungen zur Entfernung von Verunreinigungen bereitzustellen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: 

  • Schwebstoffe 
  • Organische Kohlenwasserstoffe 
  • Per- und Polyfluroalkylsubstanzen (PFAS) 
  • Polychlorierte Biphenyle (PCBs) 
  • Schwermetalle, einschließlich Blei, Eisen und Ultra-Trace-Quecksilber 
  • Emulsionen 
  • Algen 
  • Farbstoffe 
  • Selen 

Wasseraufbereitungslösungen für Baustellen 

Für die Wasseraufbereitung haben wir eine der größten, vielfältigsten mobilen Flotten des Landes. Mit unseren bewährten Lösungen können wir alle Verunreinigungen bei jedem Durchfluss im Vergleich zur Aufbereitung für Maßnahmen zur Grundwasserkontrolle auf Baustellen entfernen und Ihre Aufbereitungsziele erreichen oder übertreffen.  

Unsere Lösungen umfassen Notfalldienste sowie vorübergehende kurzfristige Vermietungen und Lösungen für die langfristige oder dauerhafte Installation. Zu den mobilen Aufbereitungslösungen gehören geschlossene Systeme, die für Anwendungen bei kaltem Wetter beheizt werden und ideal für Standorte mit Lärmbeschränkungen sind. 

Wir bieten auch Lösungen für Geruchs- und Luftemissionsprobleme, um die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen. 

Jedes Wasser ist anders und die Ergebnisse Ihres Wassertests helfen Ihnen, die beste Lösung für Ihr Projekt zu finden

Produkte und Dienstleistungen