It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Metallentfernung für die Bergbauindustrie

Schwermetallentfernung für Aufbereitung, Recycling und Wasserwiederverwendung

Viele Industrieabwässer enthalten gelöste Metalle, die in den Herstellungsprozessen verwendet werden. Als Reaktion auf Bedenken hinsichtlich der allgemeinen Gesundheit der Umwelt Aufsichtsbehörden weltweit die zulässigen Abflussgrenzen für viele regulierte Schadstoffe wie Quecksilber, Leitung, Cadmium, Nickel, Zink, Kupfer, Chrom, Arsen, und Selen. Durch diese abnehmenden Grenzen Viele bestehende Technologien, die zum Polieren von Industrieabwässern verwendet werden, können die in den Grenzwerte für die Fördergenehmigung geforderten Standards nicht mehr erreichen. 

Die Metallentfernung ist ein Verfahren zur Rückgewinnung von Metallen zur Raffination oder zum Recycling. Da die Vorschriften für Schwermetallabwässer immer strenger werden, ist die Metallentfernung, die zur Rückgewinnung von Metallen zur Raffination oder zum Recycling verwendet wird, ein wichtiger Schritt in der Abwasseraufbereitung, um zu verhindern, dass Verunreinigungen die Grundwasserversorgung erreichen. 

Xylem bietet Ausrüstung zum Abscheiden und Trennen von Metallen in allen Prozessschritten mit einer breiten Palette an Filterpressenkapazitäten, um der Bergbauindustrie eine kostengünstige Lösung zur Entfernung von Mineralkonzentrationen zu bieten. 

Der Prozess der Metallentfernung 

Das Metallentfernungsverfahren kann verwendet werden, um Metalle zur Raffination oder zum Recycling zu beanspruchen. Es ist auch ein wichtiger Prozess in Abwasserströmen, um zu verhindern, dass Verunreinigungen die Grundwasserressourcen erreichen. Xylem verfügt über Ausrüstung, um Metalle in allen Prozessschritten auszufärben und zu trennen. 

Während des Prozesses wird das schwimmende Metall, nachdem es geschäumt oder geschwebt wurde, an einen Klärwerk gesendet, wo es sich absetzt, und dann zur Entwässerung an die Filterpresse gesendet, bevor es an eine Schmelzanlage gesendet wird. Xylem bietet eine breite Palette an Filterpressenkapazitäten, um die Bergbauindustrie mit einer kosteneffizienten Mineralkonzentration zu versorgen. 

Der Abfallfluss wird in die chemischen Reaktionskammern geleitet, wo die Neutralisierung und Ausfällung durch Einstellen des pH-Wertes und Hinzufügen von Reagenzien erfolgt. Die Flockung erfolgt durch Zugabe von Koagulationsmitteln und/oder Polymer. Das Flockungsmittel wird in einem Klärgerät abgesetzt. Abgesetzter Schlamm wird in einen Eindickungstank geleitet, wo er möglicherweise eine chemische Aufbereitung erfordert, und schließlich durch eine J-Press®-Filterpresse zur Entwässerung gepumpt.