It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Zyanidnachweis

Erfüllen Sie regulatorische Anforderungen mit Zyanidnachweis

Cyanid (CN-) ist ein hochgiftiges Ionen, das an das Enzym Cytochrom-C-Oxidase bindet. Dieser Komplex hemmt die Zellatmung und die Energieproduktion, was zu einer zytotoxischen Hypoxie führt, die das Zentralnervensystem (ZNS) und das Herz betrifft. Der Tod tritt typischerweise nach einem Atemstillstand nach einem ZNS-Versagen auf.  

Zyanidverbindungen werden in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen eingesetzt. Cyanwasserstoff wird bei der Herstellung von Nylon 6/6 und Methylmethacrylat-Kunststoffen verwendet. Kalium oder Natriumzyanid werden im Bergbau eingesetzt, um Gold aus Erz zu saugen. Zyanidsalze werden in Bädern mit Metallbeschichtung zur Galvanisierung von Messing, Bronze, Cadmium, Kupfer, Gold, Silber und Zink verwendet. 

Andere industrielle Prozesse, die Cyanid einsetzen, umfassen Erdölraffination, Stahlproduktion, Mikroelektronik-Herstellung, Spezialchemie und pharmazeutische Produktion.  

Die akute Toxizität und die weit verbreitete industrielle Verwendung von Cyanid machen Umwelttests von entscheidender Bedeutung. Eine absichtliche Kontamination von Trinkwasser oder Lebensmitteln mit Cyanid ist ebenfalls eine potenzielle nationale Sicherheitsbedrohung. 

Die einfach zu steuernden Cyanid-Verarbeitungslösungen stellen sicher, dass Sie die strengen Abwasseranforderungen erfüllen. Zum Beispiel misst der Online-Cyanidanalysator von Xylem verfügbares Cyanid in Lösungen für Edelmetallauswaschung, -entgiftung und -rückstände und bietet eine überlegene Genauigkeit und eine engere Kontrolle der Verwendung und Kosten von Cyanid. Zu den zusätzlichen Lösungen gehören Ozonbehandlungssysteme zur Cyanidzerstörung und Instrumentierung zur Messung der Qualität und des Durchflusses von Minenwasser.