It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Trockendockentwässerung

Dockentwässerung für Schiffswartung und -reparatur

Ein Trockendock ist ein Becken, das für die Konstruktion, Reparatur und Wartung von Schiffen, Booten und anderen Schiffen verwendet wird. Das Dock kann überflutet werden, damit das Schiff einschwimmen und anschließend entwässert werden kann, sodass das Schiff auf einer Stützplattform ruhen kann, auf der es bearbeitet werden kann. Pumpen können flexible und zuverlässige Lösungen für die Flüssigkeitshandhabung zur Entwässerung dieser Docks bieten. 

Beim Entleeren des Trockendocks müssen die Schiffe entspannt werden, um sich korrekt auf der Plattform zu setzen. Je kürzer die Zeit zum Leeren des Docks ist, desto höher ist die Durchlaufzeit der Schiffe. Natürlich muss dieser Bedarf gegen die Anforderung eines langsamen und sicheren Sitzes des Schiffes im trockenen Zustand abgewogen werden. 

Ihre Herausforderungen verstehen  

  • Pumpeneffizienz wichtig für niedrige Betriebskosten 
  • Ausfallzeiten sind aufgrund von Produktionsausfällen teuer 
  • Zuverlässigkeit ist entscheidend, da die Pumpen funktionieren müssen, wenn sie 
  • Korrosion im Meerwasser