It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Lastkahnballast und Strahler

Ihr zuverlässiger Partner für Marine Construction-Projekte

In der Schifffahrtskonstruktion sind Präzision und Zuverlässigkeit der Schlüssel, egal ob Sie mit Booten arbeiten oder für Schiffsstrukturen bummeln. Unsere fortschrittlichen Ballast- und Strahlsysteme gewährleisten einen reibungslosen und effizienten Betrieb für kritische Projekte, vom Brückenbau bis hin zu Unterwasserinstallationen. 

Ballaststoffe

Die Ballastierung eines Frachtkahns ist ein heikles, doch notwendiges Unterfangen. Das Wasser hilft dabei, den Frachtkahn während des Be- und Entladens gerade zu halten, was beim Verladen großer Teile, beispielsweise der Komponenten einer Brücke, überaus wichtig ist. Die Ballastierungsanforderungen für Load-Out- und Float-Over-Verfahren unterscheiden sich hiervon. 

Mit beispielloser Erfahrung in der Ballastwasseraufnahme von Lastkähnen haben unsere Produkte bei Brückenbauprojekten von Rhode Island bis Kalifornien und überall dazwischen geholfen. 

Strahlen

Egal, ob Sie in Süßwasser- oder Salzwasseranwendungen arbeiten, eine große Auswahl an Xylems Pumpen mit hoher Förderhöhe kann in Ihrem Schiffbauprojekt eingesetzt werden. 

Xylem empfiehlt die Verwendung von zwei Pumpen in Strahlprojekten. So kann eine Zubringerpumpe für den Antrieb des tauchfähigen Düsenkopfes benutzt werden, mit dem vor dem Einfüllen des Betons die Wände gereinigt werden. Der Zweipumpenprozess eliminiert den Reibungsverlust auf der Saugseite, um so viel Druck wie möglich in der Säule zuzulassen.