It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Tiefbrunnenentwässerung

Gewährleisten Sie Stabilität in Tiefbauten mit fortschrittlichen Tiefbrunnen-Entwässerungslösungen

Die Tiefbrunnenentwässerung wird für die Bodenvorbereitung verwendet, bei der tiefe Ausschachtungen, die über die Maximalgrenzen für Brunnensysteme hinausgehen, wie Tunnel, Dämme, Kraftwerkswellen und Schlösser erforderlich sind. Dieses Verfahren regelt das Grundwasser, indem Tiefbrunnen gebohrt werden, die mit tauchfähigen Pumpen mit hoher Kapazität ausgestattet sind, um den Wasserstand zu senken und eine trockene, stabile Arbeitsumgebung zu schaffen. Sie ist besonders an platzbegrenzten Standorten nützlich, da diese Brunnen vom unmittelbaren Baubereich entfernt positioniert werden können. Sobald das Grundwasser abgepumpt ist, enthält es oft Verunreinigungen und muss so behandelt werden, dass es den Umweltvorschriften entspricht, bevor es sicher abgeleitet oder wiederverwendet werden kann. 

Xylem bietet ein breites Portfolio an tauchfähigen Bohrlochpumpen und mobilen Wasseraufbereitungslösungen für ein effektives Grundwassermanagement auf Baustellen. Unsere Pumpen sind auf Langlebigkeit und hohe Leistung ausgelegt und verfügen über robuste Konstruktionen, die große Wasser- und Sandmengen bewältigen können. Nach der Entwässerung können unsere mobilen Aufbereitungslösungen das Wasser aufbereiten, um Verunreinigungen wie Sedimente, Kohlenwasserstoffe und Chemikalien zu entfernen.  

 

Tiefbrunnenentwässerungssysteme können Grundwasser aus Tiefen von über 30 Metern verwalten und ermöglichen große unterirdische Projekte wie U-Bahnen und tiefe Tunnel ohne Abstriche bei der Stabilität.