It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Flächen- & Stufenentwässerung

Die erste Wahl für Pumpen und Entwässerungsanlagen in der Bergbauindustrie

Wasser ist eine interessante Dichotomie im Bergbau. Es wird zur Bearbeitung von Mineralien, Staubunterdrückung, für den Schlammtransport, zur Kühlung und für die Mitarbeiter verwendet. Unkontrolliertes Wasser kann jedoch für ein Bergwerk verheerend sein. Flächen- und Stufenentwässerung sind zwei der schwierigeren Herausforderungen, mit denen Minenbetreiber zu tun haben. 

Minenbetreiber kämpfen an Bohrflächen oft mit eindringendem Wasser sowohl aus wasserführenden Schichten als auch aus den höheren Wandabschnitten der Mine. Die Minenbetreiber müssen gleichzeitig das Brauchwasser für die Bohrkühlung reinigen und das Grundwasser entfernen, das sich schnell in den Bohrlöchern sammelt. 

Wir bieten Ihnen: 

  • Halten Sie die richtige Ausrüstung für Ihre Arbeit bereit. In Hinblick auf ein breites Portfolio an Pumpen und Ausrüstung für die Entwässerung bietet niemand eine größere Auswahl als Xylem. Zu Ihrer Bequemlichkeit bieten wir Miet- und Kaufoptionen.
     
  • Ein zuverlässiges System haben, das funktioniert. Da wir unsere eigene Ausrüstung entwickeln und bauen, verstehen wir, wie sie am besten funktioniert, und erstellen Systeme, damit die Ausrüstung den Anforderungen der Bergbaubranche gerecht wird. 

  • Sorgen Sie dafür, dass sich ein Support-Team für Ihre Sicherheit und Ihren Erfolg einsetzt. Das erfahrene Team von Xylem liefert schlüsselfertige Lösungen, darunter Auslegung, Installation und kontinuierliche Ausrüstungswartung für die Baustellenentwässerung und für jeden Schritt des Bergbauprozesses. 

Ein Partner wie Xylem verfügt über umfangreiche Erfahrung im Bergbau und eine Reihe von Produkten für all Ihre Bedürfnisse bei der Flächen- und Stufenentwässerung.  

Flächenentwässerungspumpen sind kleine, tragbare Einheiten, weshalb sie innerhalb der Mine bewegt werden können. Das beim Bohren entfernte Wasser wird in einen Sammelbehälter weiter hinten im Vortrieb befördert, wobei eine feste Installation das Wasser zu einer anderen Stufe oder direkt zur Hauptentwässerungsstation transportiert. 

Das Ziel dieser Stufenpumpen ist, das Wasser in Stufen entlang der Gefälle und Rampen nach oben zu pumpen, aber nicht ganz nach oben zur Oberfläche. Diese Phasen erfordern normalerweise größere Tauchpumpen, die auch bei Xylem erhältlich sind. Diese sind jedoch kompakt genug, damit sie bei der eigentlichen Mineralgewinnung nicht im Weg stehen, und oft arbeiten mehrere Pumpen zusammen, um Wasser von einer Stufe zur nächsten zu pumpen. 

Xylem ist die erste Wahl für Pumpen und Entwässerungsanlagen in der Bergbauindustrie, die Sie erwerben oder mieten können, denn wir bieten Folgendes: 

  • Eine Reihe von Tauchpumpen von kompakten, tragbaren Einheiten für kleinere Entwässerungsaufgaben bis zu größeren Entleerungspumpen für eine Vielfalt von Bergbauanwendungen, bei denen Korrosion und abrasive Bedingungen vorliegen. 

  • Vollautomatische Diesel-, Elektromotor-, oder Erdgas-betriebene trockensaugende Pumpen zur Bearbeitung von Feststoffen bei hohe Volumina und Förderhöhen. 

  • Eine große Vielfalt an hydraulischen Tauchpumpen für allgemeine Arbeiten in Entwässerungs-, Umgehungs-, Ableitungs- und Schlammanwendungen. 

  • Eine umfassende Reihe an Pumpen und Zubehörteilen zur Miete, mit weltweit über 20.000 tragbaren Pumpen und zugehöriger Ausrüstung. 

Zusammen können wir Ihre Entwässerungsbedürfnisse im Bergbau erfüllen, um ein sicheres Umfeld aufzubauen.

Verwandte Produkte und Dienstleistungen