Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Le comté de Suffolk adopte le système SCADA intelligent de Xylem

Le comté de Suffolk adopte le système SCADA intelligent de Xylem

Ses systèmes obsolètes de surveillance et de contrôle des stations de pompage coûtaient des milliers de dollars par an au service des travaux publics du comté de Suffolk. Lorsque l’entité a installé le système SCADA nouvelle génération Flygt Outpost de Xylem afin de gérer son réseau d’eaux usées de manière plus proactive, elle a réalisé une économie de 182 000 dollars par an.

Une gestion plus efficace pour les activités importantes

Le service des travaux publics du comté de Suffolk à Long Island (New York) doit gérer un district important. Celui-ci compte 26 stations d’épuration et districts pour la gestion des eaux usées, plus de 80 stations de pompage et plus de 2 000 km d’égouts. Le débit pris en charge par les stations varie de 132 000 litres à 115 millions de litres par jour.

Face à une telle activité, le service souhaitait mettre à niveau son système SCADA et adopter des technologies intelligentes ainsi que des solutions d’analyse des données. Cela lui permettrait d’optimiser les performances et la consommation d’énergie de ses installations, d’entretenir celles-ci de manière proactive et de les gérer à distance plus efficacement sans déployer constamment du personnel sur le terrain.

Ainsi, il fallait souvent jusqu’à quatre heures aux employés pour se rendre d’un site à l’autre afin de répondre aux appels signalant des nuisances. En outre, les techniciens vérifiaient physiquement les stations de pompage tous les jours pour veiller à leur bon fonctionnement. Avec plus de 80 stations de pompage, cela représentait un coût de main-d’œuvre supplémentaire de 182 000 $ par an.

Grâce à l’amélioration de l’automatisation et des contrôles, le service a pu bénéficier d’une meilleure visibilité et d’un contrôle accru des installations essentielles de distribution d’eau et de traitement des eaux usées.

Solution SCADA Flygt de Xylem pour l’automatisation et le contrôle

Travaillant depuis longtemps avec Xylem et leurs pompes et agitateurs Flygt, le service des travaux publics a chargé l’entreprise et son distributeur local GA Fleet de trouver une solution. Le service public a ensuite choisi de mettre en place le système SCADA nouvelle génération Flygt Outpost de Xylem. Cette décision s’appuyait sur son utilisation réussie de la version précédente du réseau SCADA Flygt Outpost qui lui avait permis de gérer le débit et les pics de son système de collecte en temps réel lorsque l’ouragan Sandy a frappé le comté en 2012.

Pendant l’ouragan, le comté a habilement utilisé les atouts de l’outil SCADA Flygt Outpost pour surveiller à distance ses stations de pompage et ses installations. Grâce à cela, il a pu ajuster le système de manière proactive afin de prévenir tout débordement d’eaux usées. Les données et les analyses en temps réel du système ont permis d’éviter les coûts inutiles et de protéger l’environnement.

iPSM MultiSmart® pour prévenir les problèmes

En plus du système SCADA Flygt Outpost, le service des travaux publics du comté de Suffolk a installé des gestionnaires intelligents de stations de pompage (iPSM) MultiSmart® afin de simplifier ses processus de traitement des déchets et des eaux usées. L’iPSM MultiSmart® est un appareil de contrôle local qui enregistre les données et qui communique de manière fluide avec le système SCADA Flygt Outpost, mais c’est également un outil efficace de maintenance préventive. Grâce à un système automatisé de mesure du débit et de nettoyage régulier de la fosse, l’iPSM MultiSmart® prévient les problèmes avant qu’ils ne se présentent.
 
Pour le comté de Suffolk, les iPSM MultiSmart® proposaient une technologie de pointe permettant de recueillir des données et de déclencher des alertes afin de déterminer quels problèmes nécessitaient réellement l’intervention d’un technicien. De plus, l’appareil de contrôle intelligent surveille et calcule la consommation d’électricité en temps réel. Cela permet aux exploitants de repérer et de limiter le gaspillage en utilisant la pompe la plus efficace et en réduisant la consommation d’énergie globale de l’installation.

Surveillance à distance et hiérarchisation des alertes

La mise en œuvre d’un système efficace de surveillance à distance a permis au personnel du service des travaux publics du comté de Suffolk de déterminer l’importance réelle d’une alerte. À présent, au lieu de déployer du personnel dans des endroits éloignés pour recueillir les données et surveiller le réseau d’eaux usées, le service peut suivre, gérer, consigner, archiver et contrôler les équipements et les paramètres à partir d’un lieu central. Non seulement le système SCADA informe les exploitants des problèmes existants, mais il alerte également l’équipe quant à des situations futures, ce qui permet de prendre des mesures de prévention et d’éviter les dépenses imprévues.

En outre, grâce à la surveillance à distance, les techniciens ne vérifient les stations de pompage en personne qu’une fois par semaine au lieu d’une fois par jour auparavant. Puisque le déploiement d’un technicien dans une station de pompage coûte 50 $ par heure, le comté de Suffolk économise 182 000 $ par an en main-d’œuvre.

Grâce à l’iPSM MultiSmart®, le comté de Suffolk peut désormais rapidement diagnostiquer, réparer et, si nécessaire, remplacer les équipements sur le terrain. Il aurait été difficile de former tous les techniciens à de multiples contrôleurs différents, c’est pourquoi le comté de Suffolk a décidé de simplifier son inventaire en utilisant uniquement des iPSM MultiSmart®. Cela lui a permis d’économiser 24 000 dollars.

Cela s’ajoute aux économies réalisées grâce à l’installation d’un système de pompage intelligent Flygt Concertor de Xylem, en 2015. Ce système a permis d’éliminer totalement le colmatage dans une station de pompage fréquemment confrontée à ce problème. Depuis l’installation du nouveau système, les coûts de maintenance ont été réduits de 4 100 $ par an. En outre, la consommation d’énergie de la station de pompage a diminué de 45 % et des frais de remplacement de pompe de 6 000 $ ont été économisés.

La solution de Xylem réduit les coûts et les débordements

Après la mise en service complète du système de surveillance et de contrôle, le comté de Suffolk a constaté des résultats immédiats en termes de réduction des coûts, de diminution des débordements et d’amélioration de la gestion des installations. Les données recueillies par l’iPSM MultiSmart® sont transmises à l’ensemble du système via le réseau SCADA Flygt Outpost.

Grâce à ces technologies intelligentes d’automatisation et de contrôle, le comté peut désormais surveiller activement ses opérations et réaliser des ajustements en temps réel en fonction des données afin de fournir un meilleur service à la population.