Sembra che tu risieda in United States ma il sito che hai attualmente selezionato per visitarci รจ Italy. Vuoi cambiare sito?

Si, grazie! No desidero rimanere in questo sito

Enable high contrast mode

Installazione

Installazione di OPC UA Connector

OPC UA Connector è progettato per funzionare dietro una rete privata. L'esposizione del software a Internet introduce rischi per la sicurezza. Se l'utente ha già una versione diOPC UA Connector installata, seguire laPrima installazionealtrimentiseguireUpgrade OPC UA Connector.

Prima installazione

OPC UA Connector può essere installato come servizio Windows o in modalità stand-alone. Indipendentemente dal metodo di installazione,OPC UA Connectorcrea la cartella C:\ProgramData\OPC UA Connector per memorizzare i dati.

Servizio Windows

  1. Decomprimere il file zip di OPC UA Connector fornito in una cartella
  2. Eseguire service-install-start.bat
  3. OPC UA Connector è registrato e si avvia come servizioWindows

Modalità stand-alone

OPC UA Connectornon si avvia automaticamente dopo un riavvio o quando viene chiusa una sessione remota. L'utente deve eliminare manualmente la cartella C:\ProgramData\OPC UA Connector quando non viene utilizzato OPC UA Connector.

  1. Decomprimere il file OPC UA Connectorzip fornito in una cartella
  2. Esecuzione: run.bat

Aggiorna OPC UA Connector

Questa sezione è applicabile quandoOPC UA Connectorè installato come servizio Windows ed esiste un'installazione precedente.

Per aggiornareOPC UA Connector:

  1. Decomprimere la nuova versione diOPC UA Connectorin una cartella. Crea due installazioni OPC UA Connector: 
Installazione 1 folderpath/opc-ua-connector-previous-version
Installazione 2 folderpath/opc-ua-connector-new-version

 

  1. Eseguire opc-ua-connector-new-version/service-installstart.bat

    L'esecuzione dello script installa e avvia una nuova versione di OPC UA Connector come servizio Windows.

Arresto OPC UA Connector

Questa sezione è applicabile quandoOPC UA Connectorruns as aWindowsservice.

  • Eseguire il blocco di arresto manutenzione

Riavvia OPC UA Connector

Questa sezione è applicabile quandoOPC UA Connectorruns as aWindowsservice.

  • Eseguire service-restart.bat

Disinstallazione di OPC UA Connector

Questa sezione è applicabile quandoOPC UA Connector è installato come servizioWindows.
Per disinstallareOPC UA Connector, eseguire uno dei seguenti script:

assistenza-disinstallazione.bat Elimina il servizio OPC UA ConnectorWindows.
assistenza-disinstallazione-elimina-data.bat Elimina il servizio OPC UA ConnectorWindows e la cartella
C:\ProgramData\OPC UA Connector, che contiene la configurazione, i certificati e i dati utilizzati daOPC UA Connector.

 

L’utente deve eliminare manualmente la cartella che contiene il file di distribuzione OPC UA Connector estratto.

Abilita comunicazione Secure Connect

  1. Aprire il browser Chrome e navigare fino all’interfaccia utente di OPC UA ConnectorWeb.
    http://localhost:8087
  2. Utilizzare le credenziali predefinite per accedere.
    Nota: le credenziali predefinite non sono sicure, è importante modificarle prima di consentire ai client di connettersi ad OPC UA Connector.
nome utente amministratore
password password

 

  1. Dopo l'accesso, l'interfaccia utente di OPC UA ConnectorWeb richiede una modifica della password se la password predefinita è stata rilevata come in uso. Se la password viene modificata, viene visualizzata la visualizzazione dello stato.
  2. Nel menu in alto, fare clic sulleCredenziali di Secure Connectcredentials per navigare nella visualizzazioneCredenziali di Secure Connectcredentials.
  3. Fare clic sul pulsanteModifica e inserire unidClienteSegretoCliente. L'ID cliente e il segreto cliente sono forniti da un rappresentante Xylem.
  4. Fare clic suSalva, attendere 10 secondi, quindi fare clic suConvalida.
  5. Viene visualizzata una finestra di dialogo con il messaggioLe credenziali sono valide. Se la finestra di dialogo mostra un errore, significa che l'ID client e il segreto client non sono corretti. Contattare il rappresentante aXylem per le credenziali valide.

Aggiungi utenti

Ruoli utente

Gli utenti inOPC UA Connector possono avere uno dei seguenti ruoli:

Ruolo Descrizione
Amministratore Rappresenta un amministratore di sistema che configurerà l'applicazione tramite l'interfaccia utente di OPC UA ConnectorWeb e può anche connettersi tramite OPC UA.
Lettura OpcUa Rappresenta un utente o client che si collegherà solo tramite OPC UA con modalità di sola lettura, ma non richiederà l'accesso all'interfaccia utente di OPC UA ConnectorWeb.
Lettura/scrittura OpcUa Rappresenta un utente o un client che si collegherà solo tramite OPC UA con la modalitàLettura/Scrittura, ma non richiederà l'accesso all'interfaccia utente di OPC UA ConnectorWeb.

 

Caratteristica Amministratore Lettura OPCUA Scrittura OPCUA
Accesso all'interfaccia utente Web X    
Lettura OPC UA X X  
OPC UA R/W X X X

 

Creazione di un utente

  1. Navigare e accedere all’interfaccia utente Web di OPC UA Connector.
  2. Nel menu in alto, fare clic suUtenti.
  3. Fare clic sul pulsanteAggiungi utente.
  4. Inserire le informazioni utente richieste e fare clic suSalva.

Connessione tramite OPC UA

Requisiti: il server OPC UA Connector è configurato e in esecuzione correttamente. Per i dettagli, fare riferimento aAbilita comunicazione Secure Connect

  1. Configurare il client OPCUA per la connessione al seguente URI: opc.tcp://[IP o nome computer]:52531/OPCUA/opcua-connector
  2. Inserire l'endpoint nel client OPC UA.
    • L'utente deve sostituire l'IP e il nome del computer nell'URL in base alla configurazione del server OPC UA Connector. Non copiare e incollare l'url.
    • Tutti gli endpoint disponibili sono elencati inStato > collegamento endpoint.
    • Fornire le credenziali di un utente creato nella sezioneAggiungi utenti.
  3. Scegliere una delle politiche di sicurezza supportate:
Politica sulla sicurezza Segno Firma e crittografa
Basic256SHA256 X X*
Basic256   X

* Consigliato per la massima sicurezza

Quando un client OPC UA tenta di connettersi a OPC UA Connector per la prima volta, viene ricevuta la risposta Bad_SecurityChecksFailed(0x80130000). Per impostazione predefinita, il certificato client non è considerato attendibile dal server. L'utente deve configurareOPC UA Connectorper confermare il certificato:

  1. Navigare e accedere aOPC UA Connector WebUI.
  2. Nel menu in alto, fare clic suCertificati.
  3. Andare alla schedaRifiutato.
  4. Trovare il certificato di cui fidarsi e fare clic sull'iconaCertificato del server di fiducia.

Un certificato client può anche essere spostato daAffidabileaRifiutato o persino eliminato se necessario.