Configurazioni OPC UA Connector
Tutte le configurazioni seguenti si riferiscono alle proprietà personalizzate del file che si trova in
C:\ProgramData\OPCUAConnector\config\custom-config.properties.
Specificare la validità del certificato del server OPC UA in anni
Per impostazione predefinita, OPC UA Connector creerà automaticamente un certificato pfx per il server OPC UA. La validità predefinita del certificato è 50 anni.
La riconfigurazione della validità richiede la creazione di un nuovo certificato.Anche i client OPC UA che sono già stati configurati devono accettare il nuovo certificato
- Aprire la directory in cui è installato OPC UA Connector.
- Aprire il file custom-config.properties.
- Modificare il valore per la proprietà
connector.opcua.server.certificateValiditàAnni. - Rinominare o eliminare il precedente certificato pfx nella cartella/sicurezza di installazione di OPC UA Connector. Questo passaggio è necessario per creare un nuovo certificato con la nuova validità.
- Riavviare l’OPC UA Connector. Se OPC UA Connector funziona come servizio Windows, utilizzare -opcuaconnector-installation-folder/servicerestart.bat
Specificare il certificato e la password del server OPC UA
Per impostazione predefinita, OPC UA Connector crea automaticamente un certificato pfx per il server OPC UA. È opzionale fornire un certificato pfx personalizzato.
Utilizzare la configurazione seguente per specificare il nome file del certificato e la password.
- Aprire la directory in cui è installato OPC UA Connector.
- Aprire il file custom-config.properties
- Modificare i valori per le proprietà:
Nome file certificato connector.opcua.server.certificateFile=nome-filecertificate.pfx Password certificato connector.opcua.server.certificatePassword=certificate-password - Riavviare l’OPC UA Connector. Se OPC UA Connector funziona come servizio Windows, utilizzare opcuaconnector-installation-folder/servicerestart.bat.
Il certificato pfx personalizzato deve essere inserito nellacartella/cartella di sicurezza di opcuaconnector-installation. Creare la cartella se non esiste.
Se il file non esiste, OPC UA Connector creerà automaticamente il certificato pfx con la password specificata.
I client OPC UA che hanno già configurato devono accettare il nuovo certificato.
Cambia porta server TCP OPCUA
- Aprire la directory in cui è installato OPC UA Connector.
- Aprire il file, custom-config.properties.
- Modificare il valore per la proprietà: server.tcpPort.
- Riavviare l’OPC UA Connector.
Se OPC UA Connector funziona come servizio Windows, eseguire opcuaconnector-installation-folder/servicerestart.bat.
Cambia porta WebUI
- Aprire la directory in cui è installato OPC UA Connector.
- Aprire il file, custom-config.properties.
- Modificare il valore per la proprietà: server.port
- Riavviare l’OPC UA Connector. Se OPC UA Connector funziona come servizio Windows, eseguire opcuaconnector-installation-folder/servicerestart.bat.
Cambiare la porta dell'azionatore
- Aprire la directory in cui è installato OPC UA Connector.
- Aprire il file custom-config.properties.
- Modificare il valore per la proprietà: management.server.port
- Riavviare l’OPC UA Connector. Se OPC UA Connector è in esecuzione come servizio Windows, eseguire opcuaconnector-installation-folder/servicerestart.bat.
Sezioni guida OPC UA Connector