It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Caratteristiche di Xylem Vue Secure Connect

I pilastri di Secure Connect sono le funzioni che ti permettono di monitorare i tuoi asset. Maggiori informazioni sulle diverse funzioni sono disponibili qui.

Caratteristiche di Xylem Vue Secure Connect

Secure Connect è un servizio digitale che fornisce informazioni approfondite sugli allarmi e i dati dei dispositivi collegati alle stazioni di pompaggio o alle infrastrutture idriche. Una volta installato un gateway per collegare tutte le risorse, è possibile avere una panoramica completa di tutte le operazioni connesse, sempre e ovunque.

Caratteristiche su tutta la piattaforma

La piattaforma Secure Connect offre un sistema di monitoraggio plug-and-play. Secure Connect collega i dispositivi supportati e personalizzati tramite Modbus (RS-485, RS-232 o TCP) o ingressi analogici e digitali direttamente sul CCD 401.

Secure Connect gestisce i dati da più stazioni. Andare alla dashboard per avere una panoramica delle statistiche della stazione e navigare facilmente tra le stazioni attraverso un filtraggio e un ordinamento basati sui dati.

  • Gestione allarmi

    Ricevete i dati in tempo reale e le avvertenze anticipate dai dispositivi collegati.

  • Elenchi chiamate

    Un elenco chiamate è un gruppo di utenti che ricevono notifiche da Secure Connect in caso di allarmi.

  • Rilevamento anomalie

    Ricevi una notifica quando un dispositivo connesso devia dal comportamento previsto

  • Integrazione esterna

    Collegare Secure Connect ad altri sistemi tramite un connettore API da macchina a macchina o OPC UA Connector.

Caratteristiche a livello di stazione

In Secure Connect, la stazione è un concetto centrale. Ogni cliente può gestire più stazioni e ogni stazione può avere sensori, pompe e altri macchinari installati. L’utente può monitorare i dati in tempo reale inviati dal dispositivo, ad esempio lo stato delle risorse o le informazioni meteo della stazione.

Alcuni dispositivi possono essere controllati da remoto. L’utente può anche prendere appunti, caricare immagini e visualizzare i dati cronologici e gli allarmi.

Le pompe collegate, i sensori e gli altri macchinari comunicano con Secure Connect attraverso un controller, noto come “Dispositivo” in Secure Connect. Il dispositivo è collegato a un gateway (CCD 401) che fornisce la connettività ad Secure Connect. Sia i dispositivi che i gateway richiedono aggiornamenti software di volta in volta, tutti gestiti tramite Secure Connect.

Monitoraggio degli incidenti

Se una stazione non ha connettività con Secure Connect, si verifica un incidente di “perdita di connettività”. L'incidente mostra il periodo di tempo in cui la connessione è stata persa. A causa di ritardi del sistema, gli incidenti possono avere un ritardo di 30-60 secondi.

Nell’analisi della stazione, vengono raccolti i dati e la connettività persa. Questo layout consente di correlare i dati e un incidente specifico.

Le possibili cause possono essere di natura ambientale, ad esempio interruzioni della rete locale o un’interruzione di corrente. Potrebbe anche essere un problema locale, ad esempio un segnale radio errato, a causa, ad esempio, di un posizionamento errato dell'antenna o forse il CCD non è collegato alla porta dell'antenna corretta.

Per proteggere le tue risorse, il Centro operativo di rete Xylem monitora la piattaforma Secure Connect 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Inoltre, il rilevamento delle interruzioni di Secure Connect e gli allarmi "Perdita di contatto" tengono gli utenti informati sullo stato delle loro risorse.

Domande?

Molti utenti hanno avuto domande simili su eventi, allarmi, anomalie e incidenti.