Von traditionellen bis hin zu erneuerbaren Energiequellen haben die heutigen vielfältigen Energie- und Stromerzeuger eines gemeinsam: die Notwendigkeit, Wasser als Teil ihrer Betriebsabläufe zu verwalten. Ob es um die Nutzung der Energie von Wasserkraftwerken, die Erschließung geothermischer Reservoirs oder die Steigerung der Produktion von grünem Wasserstoff geht – jeder Sektor der Energiebranche steht bei der Wasserbehandlung vor einzigartigen Herausforderungen. Xylem bietet ein breites Portfolio, um diesen Anforderungen gerecht zu werden, unabhängig davon, ob es darum geht, die Betriebskosten zu senken, Nachhaltigkeitsziele zu erreichen oder die Vorschriften für die Abwassereinleitung einzuhalten.
Learn more about water management for boilers, cooling, and other utility processes.
Updated State and Federal environmental regulations led to a shortened project timeline for a facility that needed a Low Volume Wastewater (LVWW) system. Because the regulation prevented the use of the ash impoundment after the deadline, the facility needed to divert all low volume wastewater flows entering the impoundment from the deadline date to the time a permanent LVWW system could be installed and operational.
Operators of one of the largest coal fired power plants in the US based in Michigan, were looking for an efficient, robust and reliable pumping solution to move sludge water from each of the plant’s four sumps.