It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Kühlturm-Wasseraufbereitung

Schutz der Kühltürme vor Korrosion, Verschmutzung und Ablagerungen bei gleichzeitiger Reduzierung der Betriebs- und Chemikalienkosten

Industrien nutzen Kühltürme, um die Wärmeübertragungsflächen zu erhalten und die Prozesswärmeabfuhr und den Produktdurchsatz zu ermöglichen. In gewerblichen oder Gebäudeanwendungen werden Kühltürme zur Komfortkühlung eingesetzt. 

Wasser aus Kühlturmanwendungen zieht kontinuierlich luftgetragene Verunreinigungen an und absorbiert diese, was zur übermäßigen Bildung von Ablagerungen (Kalk, Korrosion, Verschmutzung und biologische Aktivität) beiträgt. Diese Ablagerungen führen zu einer Reduzierung der Wärmeübertragungseffizienz und erhöhten Betriebs- und Wartungskosten. 

Was ist in Ihrem Kühlturmwasser?

Legionellenbakterien

Legionellen (die Ursache der Legionärskrankheit) sind eine Art von Bakterien, die in Süßwasserumgebungen vorkommen. Sobald Legionellen einen Weg in eine geschlossene Umgebung finden, wie zum Beispiel das Kühlturmsystem eines Gebäudes, können sie sich vermehren und sich im gesamten Wassersystem des Gebäudes ausbreiten. Möchten Sie das Wachstum von Legionellen in Ihrer Einrichtung verhindern? Erfahren Sie mehr über den ASHRAE Legionellenstandard 188-2018 oder sehen Sie sich unser Legionellen-Webinar mit Dr. Janet E. Stout, Legionellen-Expertin, an. 

Verschmutzung

Verschmutzung ist ein allgemeiner Begriff, der sich auf die Ablagerung und Ansammlung von Kalk, Algen, Schwebstoffen und unlöslichen Salzen auf einer Oberfläche bezieht (häufig auf Wärmetauschern und Prozessanlagen zu finden). Wie bei der Skalierung führt auch das Fouling zu einem schnellen Rückgang der Effizienzniveaus des Wärmetauschers, was die Leistung Ihres HLK-Systems reduziert. 

Skalierung

Hartwasser enthält gelöste Verbindungen aus Kalzium, Magnesium und anderen Elementen. Im Laufe der Zeit lagern sich diese Elemente auf verschiedenen Oberflächen ab und bilden eine gehärtete Schicht, die als Maßstab bezeichnet wird. Die Kalkschicht nimmt an Stärke zu und reduziert die effektive Wärmeübertragung von den Wärmetauschern, was letztendlich die Effizienz Ihres HLK-Systems reduziert. 

Wie wir helfen können

Um einen effizienten Betrieb und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, bietet Xylem eine große Auswahl an Lösungen zur Entfernung von Schwebstoffen und zur Kontrolle des biologischen Wachstums im umlaufenden Wasserstrom, die: 

  • Verbesserte Effizienz des Systems 
  • Jährliche Reinigungen minimieren 
  • Maximierung der Wirksamkeit des chemischen Programms 
  • Unterstützung einer effektiven mikrobiologischen Kontrolle 
  • Reduzierung der Gesamtbetriebskosten