Il semblerait que vous venez de United States, mais le site actuel que vous avez sélectionné pour la visite est France. Voulez-vous changer de site ?

Oui, merci. No, je souhaite rester sur le site actuel.

Xylem installe un système de pompage de 25 000 m3 pour permettre la rénovation de l’écluse des Fontinettes, près de Saint-Omer

16 mai 2024

Dans le cadre de travaux de rénovation, John Cockerill (expert des solutions technologiques à grande échelle) a fait appel à Xylem (acteur mondial des technologies et services numériques de l’eau) pour mettre à sec l’écluse des Fontinettes à Arques (62) dans le cadre de la rénovation de ses équipements. Gérée par Voies Navigables de France (VNF), cette écluse située sur le canal entre Dunkerque et la Belgique, est un axe fluvial privilégié pour le transport de marchandises en Europe. 

Xylem installe un système de pompage de 25 000 m3 pour permettre la rénovation de l’écluse des Fontinettes, près de Saint-Omer Point de passage obligé de cette route fluviale très empruntée, l’écluse des Fontinettes nécessite une attention constante pour assurer son bon fonctionnement. Pour cette opération de maintenance qui s’est déroulée pendant 4 semaines en juin 2023, VNF a fait appel à John Cockerill pour retirer les deux portes amont de l’écluse, les désamianter, rénover les articulations, remplacer les pièces d’usure et appliquer un traitement anti-corrosif et étanche sur l’ensemble. 
 
La rénovation des portes amont de l’écluse a nécessité sa mise à sec (aussi appelée chômage), notamment grâce à l’installation de batardeaux en acier pour clôturer l’écluse en amont et en aval et former ainsi un barrage. Entre ces deux portes battantes de 6 mètres sur 7 et pesant chacune environ 10 tonnes se situe un sas de 12 mètres de large, 22 mètres de haut et 145 mètres de long. C’est ce sas de 25 000 m3, constituant le cœur de l’écluse, qui a été vidangé puis maintenu à sec grâce au système de pompage Xylem pendant toute la durée des travaux. 

Xylem a ainsi installé un système de pompage de 25 000 m3 en 3 étapes : 

  1. Pendant 4h, la vidange du sas de l’écluse, avec 3 pompes NS 3301 LT d’un débit maximum de 2200 m3 par heure et par pompe ; 
  2. Pendant la nuit, la vidange des aqueducs et larrons, avec 3 pompes BS 2660 MT d’un débit maximum de 300 m3 par heure et par pompe, et 2 pompes BS 2640 MT et BS 2840 MT d’un débit maximum de 140 m3 par heure et par pompe ;
  3. Enfin, le lendemain et pendant toute la durée des travaux de rénovation (pour maintenir à sec l’écluse et pallier d’éventuelles fuites provenant des batardeaux), 2 pompes BS 2660 MT d’un débit maximum de 300 m3 par heure et par pompe et 2 pompes BS 2640 MT d’un débit maximum de 140 m3 par heure et par pompe. 

L’ensemble du système était alimenté par un groupe électrogène de 350 Kva qui est resté en place pendant les quatre semaines de rénovation de l’écluse. 

Pour éviter la submersion de l’écluse et s’assurer que les batardeaux ne bougent pas, Xylem a mis en place une astreinte 24h/24 - 7j/7 et confié la surveillance du système de pompage à sa solution Avensor. Avensor est une application digitale hébergée dans le cloud qui fournit des alertes et des observations basées sur les données des stations de pompage et des infrastructures hydrauliques. Ainsi, si besoin, par exemple en cas d’intempérie (si une pompe supplémentaire est nécessaire pour vider le trop plein d’eau), ou en cas de panne, les équipes peuvent intervenir immédiatement pour ajouter ou remplacer une pompe. 

Maxence Ramet

« Depuis plusieurs années, John Cockerill Services réalise la maintenance de l’écluse des Fontinettes avec la rénovation des portes intermédiaires, 

aval puis amont ainsi que les vannes d‘aqueducs et nous confions à Xylem les travaux de pompage, avant de commencer les travaux. Nous avons une grande confiance dans les solutions de pompage Xylem et dans leurs équipes qui sont toujours très réactives. Tout l’enjeu de ce chantier était de terminer les rénovations à temps afin de ne pas perturber davantage le trafic fluvial de la région et cet objectif a été parfaitement atteint. »  
Maxence Ramet, Chef de projet chez John Cockerill Services 

 

Jérémy Loison

« C’est la troisième intervention que nous réalisons sur l’écluse des Fontinettes avec les équipes de la région Nord de John Cockerill depuis 2018. Ils ont fait appel à Xylem à chaque fois qu’ils ont eu besoin d’opérations de pompage. Et au fil des années, nous avons tissé une relation privilégiée avec les équipes. Nous avons travaillé ensemble sur plusieurs autres chantiers de chômage dans la région, par exemple à Douai, à Saint Nicolas lez Arras ou à Calais. C’est cette grande capacité d’écoute et de connaissance de nos process respectifs qui nous permet de toujours travailler efficacement et de respecter les délais imposés. » Jérémy Loison, Coordinateur Services et Location chez Xylem