It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is France. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode
Une pompe puissante avec une ligne profilée

Une pompe puissante avec une ligne profilée

La toute nouvelle gamme de pompes à hélice Slimline Flygt de Xylem a été spécialement conçue pour transporter des volumes d’eau importants avec une faible hauteur manométrique. Ces pompes à hélice axiale autonettoyantes nécessitent moins d’espace et de maintenance tout en offrant un meilleur rendement et une résistance au colmatage plus élevée. Découvrez comment tout ceci est possible. 

La gamme de pompes à hélice Slimline Flygt a été créée pour répondre à la demande croissante du marché de pompes compactes, avec des débits élevés et de faibles hauteurs manométriques  pour l’utilisation, par exemple, dans le contrôle des crues et des eaux pluviales, l’irrigation par canaux à ciel ouvert ou les stations de traitement des eaux usées. Ces pompes sont conçues pour transférer tous les types d’eau, de l’eau claire aux eaux usées. 

« Je suis persuadé que cette gamme de produits créera de nouveaux standards en  dynamique des fluides, assure Stefan Abelin, responsable du marketing Big Pumps chez Xylem. Nous savons que le transport de l’eau représente une partie importante des coûts d’exploitation d’une installation. Les pompes Slimline Flygt permettront aux clients de réduire leurs coûts tout en optimisant les performances hydrauliques et le rendement de leurs stations de pompage. »

Un rendement élevé constant

Le rendement élevé des pompes Slimline s’explique notamment par l’optimisation de la répartition des contraintes sur l’hélice. Ses pales disposent également de la technologie N anti-colmatage brevetée avec des bords d’attaque inclinés vers l’arrière. Les matières solides sont ainsi guidées en périphérie de l’hélice et évacuées ensuite hors de la pompe par la conception particulière des aubes de guidage et la rainure de dégagement située sur l’anneau d’usure.

« Notre technologie N anti-colmatage révolutionnaire est actuellement utilisée dans plus de 300 000 installations dans le monde entier, explique M. Abelin. Les études montrent que les pompes équipées de la technologie N sont beaucoup plus rentables que d’autres types de pompes du fait de leur rendement plus élevé et leur meilleure résistance au colmatage. »

Des modèles profilés et des coûts d’installation réduits
La ligne profilée de la nouvelle gamme Slimline Flygt simplifie l’installation et assure des coûts de construction réduits. Les pompes nécessitent des colonnes de refoulement plus étroites, ce qui a pour conséquence de réduire la taille des stations de pompage. Et des stations de pompage plus petites sont aussi synonymes de coûts d’investissement et de construction plus faibles en termes d’excavation, de génie civil et de main d’œuvre.

Par ailleurs, les ingénieurs Application de Xylem restent à la disposition des clients pour les aider à chaque étape, de la sélection de la pompe à la conception de la station de pompage, et pour leur apporter leur expertise afin de s’assurer que chaque demande est traitée en tenant compte des spécificités et contraintes de chaque projet.

« Avec plus de 100 ans d’expérience dans le domaine du pompage de l’eau et des eaux usées, Xylem cherche constamment à développer des solutions innovantes pour ses clients, ajoute Stefan Abelin. Qu’elles soient utilisées en continu ou par intermittence, pour de l’eau claire ou des eaux usées, les nouvelles pompes à hélice Slimline Flygt offrent tous les moyens et les aptitudes nécessaires pour transporter des volumes importants avec efficacité et fiabilité. »

by Isabelle Kliger